• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

黑莓发布5英寸新旗舰手机Z30 挑战iPhone 5s

来源:新浪科技
时间:2013-09-22

分享至:
北京时间9月18日晚间消息, 黑莓 公司周三发布了旗舰智能手机Z30,搭载的黑莓10.2操作系统,旨在向iPhone 5s和Galaxy S4发起挑战。

Z30配备5英寸屏幕、1.7GHz处理器双核高通(69.64, 0.22, 0.32%)骁龙S4 Pro处理器、Adreno 320 GPU、2GB内存、800万像素主摄像头和200万像素前置摄像头,支持4G LTE、双频WiFi、蓝牙4.0及NFC。

分析师表示,Z30旨在挑战苹果(464.68, 9.36, 2.06%)公司的iPhone 5s和三星的Galaxy S4。黑莓称, Z30是公司当前、快、先进的智能手机。从下周开始, Z30将陆续登陆英国和中东市场,今年晚些时候还将在其他国家和地区推出。

系统方面,黑莓10.2加入了与Gmail Priority Inbox功能类似的BlackBerry Priority Hub,整合了所有电子邮件、短信、BBM及社交网站中的消息。此外,新系统加增加了在系统界面和锁屏界面下预览和回复信息的功能。黑莓表示,黑莓10.2在10月中旬后将推送至Z10、Q10和Q5手机上。(李明)









标签 黑莓 新旗舰手机Z30 电子研发 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购

更多新闻