• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

LTE箭在弦上,何类终端将被青睐?

来源:EEWORLD
时间:2013-09-22

分享至:

“12亿”意味着什么?基本等于欧洲加北美人口总和。在2020年的中国,“12亿”意味着其时的3G/ LTE 用户总数。根据《“宽带中国”战略及实施方案》勾勒的图景,2020年3G/LTE用户普及率将达到85%,总用户数12亿,LTE基本覆盖城乡。

4G LTE是移动通信有史以来用户数增长快的技术之一,而工信部电信研究院院长曹淑敏认为这主要得益于移动互联网和智能手机的爆炸式发展。也就是说高效、用户体验良好、极具性价比的LTE智能终端将让“12亿”不在话下。

消费者需要怎样的LTE终端
当下及未来,4G LTE将为智能终端用户带来更加卓越的移动体验,并且改变数据消费的方式。手机是否支持多模多频?网页浏览是不是快?功耗是不是低?图形处理是不是炫目?这些将成为4G LTE手机用户真正关注的焦点。

连接性方面,以发布的三星Galaxy S4 LTE-A手机为例,这部手机支持LTE-A/LTE/WCDMA/GSM多模,下行峰值速度可达150Mbps,采用骁龙800系列处理器,该处理器集成Qualcomm第三代4G LTE调制解调器——支持CDMA2000(1X、DO)、GSM/EDGE、WCDMA、TD-SCDMA以及LTE(LTE-FDD 和 LTE-TDD)世界模,且支持HSPA+版本10和LTE-A。资料显示,去年年底,美国 高通 公司第三代Gobi  LTE调制解调器开始出样,而稍早前,日本运营商软银发布了中兴通讯203Z 和eAccess的GL09P移动路由器,支持LTE载波聚合/WCDMA多模,下载速度为110Mbps,为全球首批基于高通公司第三代Gobi LTE 调制解调器MDM9x25的商用终端,该芯片组可支持150Mbps的下行传输速率。

根据ABI Research的报告,2012年美国高通公司的 LTE基带芯片 出货量占据全球出货量的2/3以上。“多模多频”为用户带来的是“全球漫游”且“免签”,该技术也将为手机厂商带来更多差异化和成本优势——有时,一些手机厂商在满足不同国家、不同运营商需求时,往往会采用不同的处理器打造同一款手机,这么做会大幅增加研发采购成本,并延迟上市时间;而利用骁龙“世界模”处理器,成本将被严格控制,且将充分满足各运营商需求。再举一例,日前,摩托罗拉发布Moto X,内置骁龙S4处理器,同样支持LTE/CDMA/WCDMA/GSM世界模。

关于图形处理和照相功能,诺基亚 Lumia 1020让人震撼。这部手机内置骁龙S4处理器,支持LTE/WCDMA/GSM连接,配备4.5英寸1280x768屏幕,支持超敏感触控和PureMotion HD+图形,拥有4100万像素摄像头。在现在及未来更高速无线通信时代,高带宽将可传输更高质量视频及图形,处理器所集成的GPU、DSP及ISP等组件重要性将凸显。而支持LTE/3G/2G世界模的骁龙800处理器集成了Adreno 330 GPU,并配备两个高达55MP的ISP,支持UltraHD超高清(之前称作“4K”技术)视频拍摄、播放和显示,像素密度为1080p的四倍,支持多四个摄像头,支持3D拍照、55MPixel高清图像合成、独立自动对焦和拍照,以及1080p30视频拍摄。

当然,功耗永远是LTE手机用户关注的焦点。再以刚才提及的骁龙800系列处理器为例,该处理器工艺提升至28HPm;aSMP架构提供每核峰值性能动态功率感知和控制;Hexagon DSP V5提供浮点支持、动态多线程、扩展多媒体指令,从而提升性能,降低功耗。目前内置骁龙800处理器的旗舰终端密集发布,已有三星Galaxy S4 LTE-A、Galaxy Note 3、索尼Xperia Z Ultra、Xperia Z1、LG G2、泛泰Vega LTE-A、小米手机3以及宏碁Liquid S2等手机发布,媒体评价“功耗让人满意”。而满足40个频段和世界模设计的Qualcomm RF360前端解决方案同样“低功耗”—— RF360所包含的包络功率追踪器 ,可根据具体运行模式,将热量和射频功耗降低高达30%。此外,RF360缩小射频前端尺寸,使之与当前终端相比,所占空间缩减50%。

“大众市场”将是LTE必争之地
2020年,LTE/3G用户普及率将达到85%。这意味着面向海量市场的LTE终端将成为各方关注的焦点。也就是说,在新兴市场用户逐渐成为智能手机消费主力军之后,如果 LTE终端过于昂贵将不合时宜。

终端厂商关注的是,从入门级到中高端,是否可以利用同一个芯片平台推出满足完整市场需求的产品系列,这对于处理器厂商提出了较高要求。目前只有高通骁龙系列处理器以广泛的层级覆盖和的4G LTE技术能满足厂商的高要求。

除我们列举的明星机型,在中端及入门市场方面,采用骁龙400等处理器的LTE智能手机目前正密集上市。新近发布的三星Galaxy S4 mini,内置骁龙400,将支持LTE TDD/LTE FDD/HSPA+/GSM;而同样采用骁龙400单一平台,HTC One SV支持LTE/CDMA2000/WCDMA/GSM。

目前骁龙400系列拥有双核CPU 8x30及四核CPU 8x26产品,支持LTE/CDMA/TD-SCDMA/WCDMA,面向大众市场。此外骁龙400 8x26还配备全新WTR2605多模射频收发器,支持北斗卫星导航、GPS和格洛纳斯。WTR2605收发器还特别为低功耗而优化,比上一代产品功耗降低40%,尺寸缩小60%。上述处理器均面向大众市场。

值得关注的是,目前QRD(高通参考设计平台)也是业内首个支持4G LTE的参考设计项目,支持LTE、支持北斗、支持扩增实境等可以帮助合作伙伴实现“差异化”。日前天宇朗通发布天语Touch 1,采用QRD平台和骁龙400系列处理器,支持LTE TDD/LTE FDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM。天宇朗通副总裁唐彦予先生在介绍与QRD的合作时说,“(研发进度)就是快!”他还表示,“目前国内厂商做LTE手机,也许QRD是选择。”

运营商致力于打造LTE精品网络
庞大的3G/LTE用户群,必将对运营商LTE网络提出非常高的需求。据了解,中国移动去年已在15个城市建设了2万个基站,今年提出“双百”目标,今年年底LTE TDD将覆盖100多个城市,建设20万个基站,LTE终端采购量超过100万部。

组网方面,中国移动曾在多个场合提出,TDD和FDD两种模式融合发展的4G LTE将为整个产业链带来前所未有的发展机遇。中国移动研究院副院长黄宇红表示,“中国移动发展TD-LTE时就提出了一个目标:融合、同步、国际化。实现FDD和TDD一张网是目标。在香港我们实现了FDD和TDD的融合。”而工信部科技司司长闻库日前也表示通信行业已经进入LTE时代,FDD和TDD两种不同技术就像是一个家庭的两个成员,在业务上不应该有所区分。

据了解,华为、中兴通讯、爱立信、NSN、Qualcomm等企业均在不同场合表示支持LTE TDD和LTE FDD融合发展。以Qualcomm为例,目前其所有LTE芯片组均同时支持LTE FDD和LTE TDD,Qualcomm已在全球范围内与多家知名运营商进行过广泛合作。在中国,Qualcomm与中国移动等拥有良好的合作传统。而日前,Qualcomm董事长兼首席执行官保罗·雅各布博士在出席中国电信高峰论坛时表示,“Qualcomm将以先进的LTE解决方案全力支持CDMA2000生态系统发展。”

据工信部报告,2013年1-7月,全国电信行业收入中,数据及互联网业务对全行业收入增长的贡献率达80.5%,而话音业务仅贡献6%。让人期待的是,用户将在可以预见的未来,使用支持多模多频、覆盖完整市场需求的智能终端,在支持LTE TDD/LTE FDD/3G的4G LTE精品网络中畅游,其时信息消费一定能成为继房地产、汽车之后的又一大消费领域。

标签 LTE LTE基带芯片 高通 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网

更多新闻