处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

物联网WLAN技术标准即将发布 低频段成为

物联网WLAN技术标准即将发布 低频段成为
来源:飞象网 时间:2013-09-18

802.11ac 被视为未来2-3年内为重要的无线技术之一,并成为第五代Wi-Fi技术标准。然而随着 物联网 的规模应用,现在的 WLAN标准 已经难以满足需求, 低频段 WLAN成为新的焦点。

据了解,专门面向物联网的低频段的802.11ah标准正在制定中,预计2016年发布。

802.11ah标准预计2016年发布

据工信部电信研究院相关人士透露,面向物联网应用的低频段WLAN标准——802.11ah已经进入了标准起草制定阶段,预计正式标准将于2016年发布。“国内外主流公司均看好面向物联网应用的WLAN发展前景,都在积极推进802.11ah标准。而Wi-Fi联盟也正在讨论面向物联网应用的WLAN产业化项目。”

实际上,2010年IEEE就已经启动了802.11ah标准的制定,主要是使用1GHz以下的免许可频段。众所周知,低频段覆盖更大,可以支持更多用户,功耗也相对较低。对物联网发展来说,低频段的选择更为适合。

“802.11ah可以应用到传感器和智能抄表、传感器和智能抄表回传链路以及Wi-Fi覆盖扩展等应用场景。”

据了解,目前802.11标准由高通(69.42, 1.33, 1.95%)主导,华为、博通、中兴、英特尔(23.74, 0.35, 1.50%)、NEC以及三星等参与。

物联网成用频“大户”

提及物联网的未来,甚至一粒沙子都会有自己的ID。据市场研究机构ABIResearch发布的统计数据显示,目前物联网上的无线连网设备总数已经超过了100亿台,预计这一数据将在2020年之前再增加两倍,达到300亿台。

如此庞大的事、物、人之间怎样实现智能连接?在ZigBee、蓝牙和NFC等众多无线方案中,Wi-Fi扮演着重要的角色,成为目前物联网应用广泛的一项技术。然而也就是因为物联网大规模应用的到来,更加加剧了频谱资源的紧张。根据有关部门预测,2020年RFID将会出现密集大规模应用,物联网已经成为Wi-Fi用频大户,届时将会面临一定的频谱缺口。

“因此,GHz以下频谱的规划,对物联网发展来说是个大事,更利于物联网的规划化应用。”相关人士表示。