处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

半导体技术快速进步 推动平板显示新变革

半导体技术快速进步 推动平板显示新变革
来源:平板显示 时间:2013-09-18

“半导体技术自身持续的快速进步,极大地推动了整个电子信息产业生态进步和发展。 TFT-LCD 为代表的显示器件,是半导体技术替代真空技术这一历史大背景的产物,同时它未来的发展也受半导体领域基本规律影响,并与电子信息产业生态进步发展相适应、相促进。”在9月10日召开的2013国际平板显示产业高峰论坛上,中国光学光电子行业协会液晶分会理事长、京东方集团董事长王东升将《显示行业生存定律》的理论进一步深化,引起了国内外众多专家和学者共鸣。

10年间,我国平板显示技术在取得突破性进展的同时,也伴随着争论和困惑。无论是此前CRT、PDP与LCD之争,还是现在新型显示技术 OLED 与液晶技术之争,事实证明,平板显示产业正在遵循着王东升提出的“王氏定律”的方向和步伐前进。而对于平板显示产业而言,也只有不断在新的市场生态中开拓新应用才有未来。

半导体技术推动产业变革

只有紧追半导体技术的发展速度,才能预知显示产业的未来发展。2013年,我国平板显示企业依托高世代线量产实现全面赢利,京东方也跻身全球前五的阵营。

如果从京东方在北京建5代线算起,我国平板显示产业发展至今正好10年。10年间,TFT-LCD为代表的显示器件脱颖而出,顺应了半导体技术替代真空电子管技术这一历史趋势。同时,也就是这10年,平板显示技术取得突破性进展,显示产品得到极大丰富,以京东方为代表的中国大陆平板显示企业异军突起,打破了日本、韩国、中国台湾组成的平板显示产业“铁三角”格局,使中国大陆成为全球平板显示企业的重要一极。

DisplaySearch统计显示,2012年,中国大陆面板全球市场占有率由6%提高到9.9%,首度追平日本,成为仅次于韩国和我国台湾地区的全球三大平板显示生产地之一。据预测,2014年中国大陆面板全球市场占有率有望成倍提升,达到18.6%,成为世界上这一指标保持不断增长的地区。

只有紧追半导体技术的发展速度,才能预知显示产业的未来发展。中国大陆平板显示产业的快速崛起,也证明了《显示行业生存定律》的价值和意义。2013年,我国平板显示企业依托高世代线量产实现全面赢利,京东方也跻身全球前五的阵营。同时,我国平板显示年生产能力将达5000万平方米,年产值将达到数千亿元,产业规模和生产能力日益提高,并带动产业配套及技术创新取得巨大突破。

王东升表示:“我们既要把显示产业放到技术替代的历史大背景中思考,又要将其放在整个电子信息产业大生态之中进行思考。可以说,半导体技术自身持续快速的进步,极大地推动了整个电子信息产业生态的进步和发展,显示器件对电子信息产业链的影响力和带动力也将不断提升。”

TFT和OLED竞争力仍要市场检验

从技术发展和市场需求来看,TFT-LCD与 AMOLED 不是替代关系,而是将共同存在。因此,我国要发展OLED技术,就必须先奠定坚实的TFT-LCD产业基础。

从目前的发展态势来看,TFT-LCD技术在相当长一段时间内仍然将是平板显示产业的主要力量,但新型显示技术AMOLED正在加快产业化的步伐,柔性显示、透明显示等新技术也在不断演进。在产业发展的十字路口,王东升再一次站在产业的高度,提出了“半导体显示”的概念。

王东升指出:“半导体显示是指通过半导体器件独立控制每个小显示单元的显示技术统称。CRT和PDP归类为真空显示,TFT-LCD、AMOLED、柔性显示等归类为半导体显示。从CRT到TFT-LCD是技术的中断和开始,从TFT-LCD到AMOLED是技术的延伸和发展,它们之间的技术相关性和资源共享性高达70%。”

按照王东升的观点可以看出,发展TFT-LCD和AMOLED并不冲突。从技术发展和市场需求来看,TFT-LCD与AMOLED不是替代关系,而是将共同存在。因此,我国要发展OLED技术,就必须先奠定坚实的TFT-LCD产业基础。

同时,王东升也表示,目前TFT-LCD技术还在不断进步,而AMOLED技术瓶颈还需要一定的时间才能突破,两者竞争力孰优孰劣尚不能定论,仍需要市场的检验。

正因如此,我国平板显示产业未来的目标应更加明确。我国平板显示厂商应该充分利用我国在市场方面的优势,稳步发展大尺寸液晶技术,迅速扩大产业规模,这是中国发展液晶产业的契机。同时也要注重AMOLED的发展,形成充分的技术积累,培养一大批产业技术人才,以便为日后AMOLED大规模商业化应用的到来做好准备。

据了解,目前我国京东方、维信诺、天马、华星光电等面板厂商逐步涉入AMOLED技术开发和生产线建设,其中京东方鄂尔多斯5.5代AMOLED生产线将于2013年第四季度投产,设计产能每月5.4万片玻璃基板,定位中小尺寸显示产品。

创新是解决行业困惑的途径

显示器件的基本价值体现就是无止境地向终用户呈现完美内容,显示器件企业也只有适应市场和用户不断变化的要求,在新的市场生态中开拓新应用才有未来。

低温多晶硅、金属氧化物、OLED等多种半导体显示技术近年来快速发展。根据DisplaySearch数据显示,尽管a-SiTFT-LCD市场总体规模有下降的趋势,但目前仍为主流。LTPSTFT-LCD年复合增长率为19%,OxideTFT-LCD为50%,LTPSAMOLED为17%,OxideAMOLED为230%。从数据可以看出,半导体显示各类技术和产品呈现出此消彼长的基本趋势。因此,要激发平板显示产业的活力,我国就必须加快推进新一代显示技术取得突破。

近年来,京东方在中国大陆投资建设了多条高世代液晶面板生产线,其中京东方将合肥8.5代线定位为氧化物TFT-LCD生产线,重庆8.5代线则主攻新型半导体显示。在王东升看来,显示器件的基本价值体现就是无止境地向终用户呈现完美内容,显示器件企业也只有适应市场和用户不断变化的要求,在新的市场生态中开拓新应用才有未来。

2012年下半年以来,行业内多数企业逐步扭亏为盈,但能否保持长期稳定和较好赢利仍具挑战。王东升表示:“解决行业困惑,对策只有一个,那就是创新,特别是观念、技术和应用的创新。”

他表示,首先,要推动观念创新。先从定义开始,建立半导体显示这个新概念,对其发展规律进行针对性研究。其次,要持续不断进行技术创新。标准显示屏价格每36个月会下降50%,若保持价格不变,显示产品性能必须提升1倍以上。这一周期正被缩短。后,要加快应用创新。半导体显示市场应用经历了笔记本、电脑显示器、电视、移动互联四波浪潮,业界需要共同推进新一波市场应用浪潮。只有不断开拓市场新应用,行业才会有未来。