处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

大陆面板厂加入战局,AMOLED市场鏖战再起

大陆面板厂加入战局,AMOLED市场鏖战再起
来源:新电子 时间:2013-09-16

看好 有机发光二极体 ( AMOLED ) 面板 需求前景,不仅主要供应商三星显示(Samsung Display)加快投产低功耗和软性AMOLED面板,中国大陆面板厂也积极强化AMOLED研发与制造能力,并预定于2013年底前启动量产,让整体市场战况愈演愈烈。

中小尺寸主动式矩阵有机发光二极体(AMOLED)市场战火将迅速升温。三星(Samsung)已于2013年季完成5.5代AMOLED产线扩产,并于近期计划加码投资更低耗电量的AMOLED面板技术研发,准备加速扩张智慧型手机和平板装置应用版图。

与此同时,看好AMOLED面板市场前景,天马微电子、京东方等中国大陆面板厂亦正加快AMOLED面板研发和量产,试图与三星共同分食AMOLED面板市场商机大饼,将促使AMOLED面板市场竞争更趋白热化。

调高采购Oxide/LTPS 三星冲刺AMOLED

三星2013年第二季财报已于日前出炉,受外界关注的系旗下AMOLED面板的利润竟高达9亿美元,甚至超越传统薄膜电晶体液晶显示器(TFT LCD)产品线,此让三星决定提高对外采购氧化物(Oxide)和低温多晶矽(LTPS)基板的比例,扩大投资AMOLED面板技术的研发与制造。

NPD DisplaySearch大中华区副总裁谢勤益表示,AMOLED面板解析度达441ppi后,高阶智慧型手机导入比重将显著攀升。

NPD DisplaySearch大中华区副总裁谢勤益表示,三星为迎战苹果(Apple)视网膜萤幕(Retina Display)技术,日前已顺利突破高解析度AMOLED生产技术桎梏,并顺利投产萤幕解析度上看441ppi的5寸AMOLED面板,并导入款的智慧型手机Galaxy S Ⅳ(表1)。

三星主打高解析度AMOLED面板的策略果然奏效,此由刚公布的第二季财报中AMOLED面板的盈利数字已可见一斑,遂让三星计划加码投资AMOLED面板技术研发。

谢勤益指出,尽管三星认知到目前AMOLED面板囿于产能,仍无法完全瓜分TFT LCD在中小尺寸应用的市占,但却将AMOLED面板视为提高旗下终端商品附加价值的一大利器。也因此,现阶段三星正积极调整材料和架构,以开发更低耗电量的AMOLED面板,壮大市场版图。

谢勤益进一步透露,三星为掌握更多银弹以投入AMOLED技术研发,将计划向夏普(Sharp)、日本显示(Japan Display)分别增加采购Oxide和LTPS基板的比重,藉此解决自身Oxide与LTPS基板产能不足的难题,从而避免增加建置新产线的费用,让手中握有更充裕的资金挹注在AMOLED面板的技术研发和生产上。

力战三星 天马投入AMOLED开发

不让三星专美于前,中国大陆面板厂天马微电子亦正加快投产4.3寸和12寸AMOLED面板,准备抢食AMOLED面板市场杯羹;而一旦其顺利量产,将成为台湾和日本面板厂,不可忽视的威胁。 谢勤益表示,看好大尺寸及更高解析度萤幕市场前景,天马微电子除持续投资生产更大尺寸(5寸)、解析度高达1,080p的TFT LCD面板之外,亦快马加鞭采用LTPS基板搭配红绿蓝AMOLED架构,量产出解析度达720p的4.3寸AMOLED面板;以及解析度高达1,280×800的12寸AMOLED面板,计划在智慧型手机和平板装置市场攻城掠地。

据了解,看准高毛利AMOLED面板市场的可观商机,三星已计划加码投资AMOLED面板技术研发,持续壮大在AMOLED面板市场的势力版图;而在天马微电子投入AMOLED面板量产急起直追之下,三星原本的AMOLED市占恐将逐步遭受瓜分,不仅如此,群创、友达、日本显示等AMOLED市场的后进者,亦将受到生存空间的压缩。

谢勤益指出,天马微电子正式投产中小尺寸AMOLED后,势必将成为群创、友达、日本显示等正紧锣密鼓开发AMOLED的面板厂不可漠视的强劲对手,因此天马微电子发展AMOLED面板的后续动向,值得台日面板业者密切关注。

据悉,天马微电子在智慧型手机市场锁定的目标品牌客户皆以本土厂商为主,其中华为的智慧型手机产品线占该公司整体的营收贡献已高达40.8%,其次是三星、联想、中兴等智慧型手机品牌商,营收占比分别达12%、9.8%及9.1%。

面对智慧型手机配备更大尺寸且更高解析度萤幕已为大势所趋,天马微电子本土品牌客户无不积极展开相关的产品线布局,激励天马微电子加快投产符合客户所需的更大尺寸和更高解析度TFT LCD和AMOLED面板。

谢勤益分析,天马微电子中小尺寸面板的主要业务,系提供原始设备制造商(OEM)客户群面板组立(Cell)产品,占整体营收贡献高达75%以上。针对智慧型手机OEM客户,天马微电子已加紧开发3.5寸以上的TFT LCD面板组立产品线;同时也锁定智慧型手机品牌商,提供更大尺寸和更高解析度的TFT LCD面板模组;未来亦将加入AMOLED面板的新产品线,抢攻智慧型手机和平板装置应用。

加入AMOLED市场战局 京东方年底投产

除天马微电子之外,京东方近期亦公布拟定增发A股股票募集资金人民币460亿元,主要系用于鄂尔多斯5.5代AMOLED产线在内的建置专案,其中鄂尔多斯5.5代AMOLED产线预定于2013年年底前投产,届时京东方将正式向三星旗下的AMOLED产品线宣战。

谢勤益表示,以京东方2013年季手机面板出货的客户群观之,三星仍是宗的客户,采购量比重高达82.5%;然而,尽管京东方极力拉拢三星,却同时积极争取中国大陆手机品牌商的青睐。

据了解,京东方为赢得三星以外的手机品牌客户群芳心,正戮力募集钜额资金,以投入鄂尔多斯5.5代AMOLED产线、合肥8.5代Oxide TFT产线等多项产线建置专案,并计划于年底前量产4寸采用Oxide TFT基板生产的AMOLED面板。

不仅是手机面板,京东方亦着手展开中大尺寸AMOLED面板布局。谢勤益指出,京东方正研发如何借重喷墨印刷(Jet Printing)的制造技术、采用Oxide基板生产17寸AMOLED面板;以及采用Oxide基板搭配白光AMOLED,开发出30寸1,080p解析度的AMOLED面板。

一旦鄂尔多斯5.5代AMOLED产线启动量产,京东方将正式加入AMOLED市场战局,与三星、天马微电子、群创、友达等面板大厂争抢AMOLED面板市场大饼。

尽管三星已囊括智慧型手机AMOLED面板市场高达90%的市占,然面对新进业者竞相抢进AMOLED面板市场,亦不敢掉以轻心,正快马加鞭投入软性AMOLED面板YOUM研发(图2),预计将于2013年底前推出至少两款搭载YOUM面板的智慧型手机原型。


另值得关注的是,值此中国大陆面板厂纷纷跨足AMOLED面板市场之际,友达、群创等台湾面板供应商考量持续投资的花费庞大,发展AMOLED面板的进度却呈现停摆。总的来说,在中国大陆和台湾面板制造商相继加入市场战局之下,三星势必将逐步失去独占AMOLED面板市场的优势;此外,韩国、台湾、日本及中国大陆面板厂在AMOLED面板市场的势力板块亦将出现变化。