处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

博通通过WICED产品加速可穿戴设备市场业务

博通通过WICED产品加速可穿戴设备市场业务
来源:EEWORLD 时间:2013-09-16

2013年9月2日 全球有线和无线通信半导体创新解决方案的博通(Broadcom)公司(Nasdaq:BRCM)宣布推出 WICED Direct功能,扩展 嵌入式 设备互联网无线连接(WICED™)产品组合。WICED是一个平台,可以简化将因特网连接应用到大量消费设备的过程。

通过将Wi-Fi Direct™集成到WICED平台, 博通公司 可以帮助原始设备制造商快速开发可穿戴产品,这些产品能够通过智能移动设备实现与云端的无缝通信。博通公司无线互连组合芯片事业部中国区总经理兼高级总监周晏逸先生为大家做了详细的讲解。

博通公司无线互连组合芯片事业部中国区总经理兼高级总监  周晏逸 先生

专家预计,今年将销售接近1500万台可穿戴智能设备,到2017年销售数量将接近7000万台2。在产品体积越来越小越来越轻、功耗越来越低的趋势下,将可穿戴设备连接到功能强大的智能手机或平板电脑进行数据处理和与云端的数据传输变得尤为重要。因此,移动智能设备已经成为连接一切的枢纽。

“可穿戴设备的价值在于能以低的功耗实现与智能手机和因特网的连接。”博通公司无线连接组合芯片部市场副总裁Rahul Patel说,“随着市场规模逐渐壮大,博通公司正在积极拓展这方面的发展机遇,提供规模庞大的IP和定制部件,帮助客户实现具有创意的新型智能可穿戴设备的互联。”

博通公司的WICED产品组合为在这些设备中嵌入低功耗、高性能、互操作性强的无线连接功能奠定了基础。新兴的行业正在使用博通的WICED技术设计医疗和健康领域的相关设备,包括血压监测仪、血糖仪、智能手表、健身手镯等。支持Wi-Fi Direct,这一技术规范可以允许两个设备在没有接入点或计算机的情况下通过Wi-Fi实现安全通信,博通公司正在为开发创新型智能配饰、衣物和其它可穿戴传感器打开一扇大门。

随着可穿戴技术变得越来越重要,利用无线连接技术实现设备与智能手机的互联将会成为开发这些设备应用潜力的关键所在能,具体来说:

• 借助近场通信(NFC)技术,消费者可以购买新型可穿戴设备,并将其方便地连接到智能手机,  进行快速安全的通信。不需要其它复杂的菜单或繁琐的设置过程。

• 借助Bluetooth Smart和Wi-Fi技术,消费者可以从可穿戴设备中获取数据(例如消耗的卡路里、心率等),并将数据传送到智能手机或云端,而不会消耗太多电量。

• 借助Wi-Fi Direct,消费者可以直接将两个Wi-Fi设备连接在一起,不需要接入点或计算机。

• 将可穿戴设备与定位技术结合起来,可以实现一些有趣的新应用功能,比如医生可以在临床环境中跟踪患者的情况,零售商可以向消费者发送有针对性的广告信息。

“原始设备制造商需要采用互操作技术,使其生产的可穿戴产品与当前市场上的智能手机和平板电脑相连接。”ABI Research高级分析师Joshua Flood说,“博通公司为当前市场上大多数智能手机提供了Wi-Fi和蓝牙技术,因此如果原始设备制造商希望开发可以与市场上其它移动设备无缝通信的产品,那么博通的无线SoC会是理想的选择。”