处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

手机大趋势!新机3特色取胜

手机大趋势!新机3特色取胜
来源:精实新闻 时间:2013-09-16
国际大厂今年9月中旬前的主力机种纷纷问世,虽然中阶智慧 手机 占整体手机比例有所提升,但是一如预期,9月欧洲IFA电子展后,各厂牌仍主推旗舰手机来争抢市场目光,从已公布的苹果、索尼、三星、TCL、联想、小米手机等等主流品牌厂所曝光的新机来看,“千万画素相机”、“高解析度(Full-HD)面板”、以及高规格但售价不涨的“平价化”是今年下半年的重要3项特色。




(一)千万画素成为旗舰机基本配备、陆厂全面跟进 Full-HD 面板:



手机上的照相功能,一向是业者研发与比较规格的重心,早推出手机镜头达千万等级的业者属诺基亚(Nokia)、摩托罗拉(Motorola)以及索尼(SONY)等3家,在2012年季就在手机上推出了千万级画素相机镜头。其中,索尼是推出高画素手机用力的厂商,从2012年年初开始,几乎每一季都推出1,000万素以上的机种,并在近期推出内建2,000万素等级镜头模组的Xperia Z1。



在韩厂方面,乐金(LG)则在2012年第三季、第四季各推出一款千万画素机种,算是韩系厂在国际市场早推出的业者;同业三星也面临规格竞争的压力,今(2013)年上半年已推出3款千万画素机种。



值得留意的是,大陆业者已经迎头赶上,中兴通讯(ZTE)、华为(HUAWEI)、联想(Lenovo)从2012年第四季开始共推出了9款千万画素的智慧手机。



今年手机第二大特点,就是采用“Full-HD高解析度面板”。从近两个月市场关注的旗舰手机来看,苹果iPhone 5s的Retina面板、索尼Xperia Z1、三星Galaxy Note 3、小米公司的小米手机3、联想Lenovo Vibe X、TCL旗下的Alcatel Touch Hero等6大机款,都算是Full-HD的高解析度面板。



这6款机种除了iPhone 5s是4寸面板之外,其余机种都是大于5寸以上的Phablet机种,萤幕尺寸偏大,但是依旧保持高解析度,以迎合现在消费者要大萤幕观赏影片、看精美生活照片要求。





(二)不仅大陆手机打平价,国际厂也“加规格但不加价”:



今年智慧型手机的第三大特色,则在于“平价化”。这里的潜在含义,不仅仅是绝对价格水位降低,而是高规格但是价格不调涨的趋势。



讲到平价化,先想到的是小米手机,不过从近日索尼、三星、华为、中兴通讯所推出的手机来看,处理器、镜头画素、面板等级与软体规格都大幅升级,但是价格还是只有约730美元,反应“升级不加价”是主要的规则。



小米手机3采用高通800晶片组或是Tegra 4四核晶片组,惟售价不动,并跟前一代小米机2一样、还是在1,999人民币(约330美元)的售价。等于是采以中阶机种价格,却行销高阶规格手机的规则;未来小米公司销售获利应是再经由软体服务收费,以及手机供货期拉长能够降低成本的模式来达成。



除了小米,大陆品牌厂TCL、联想的主力机种也都力推高规格但是售价不高的平价路线。



相对来看,索尼、三星近日推出的Xperia Z1与Galaxy Note 3的绝对价格似乎相对高了许多,空机价格都超过700美元。不过,这些手机国际厂都将处理器升级到市场上的等级(时脉在1.9~2.3GHz)之外,光学材料上也都应用自己强悍的零组件,例如Note 3的Super AMOLED萤幕,或是Xperia Z1自家相机模组(厚度低于10mm,且是2,000万画素以上模组中业界拍照能力强)。



再加上三星、索尼都有自己的丰富软体与新功能与周边,像是索尼的QX10/QX100外接镜头式相机,还有强化过后的三星S Pen触控笔。因此,市场普遍能接受国际大厂的定价。



相对来看,索尼、三星的售价也是采用提高规格、但是不加价格的规则,也是一种平价化的趋势。