• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

MSP430™USB LaunchPad与NFC BoosterPack助力物联网开发

来源:EEWORLD
时间:2013-09-16

分享至:

日前,德州仪器 (TI) 宣布推出倍受期待的 MSP430™ USB LaunchPad 评估套件以及针对其 USB 微控制器的配套软件支持产业环境,其设计得到了工程设计及制造商社区的支持。MSP-EXP430F5529LP LaunchPad 建立在超低功耗 MSP430F5529 微控制器 (MCU) 基础之上,可针对各种低功耗消费类、工业、医疗以及无线连接应用,为各种不同经验水平的工程师及制造商提供更多的连接、存储器以及性能选项。

实施 USB 此前一直都是一项复杂的任务,从软件角度上讲更是如此。TI 高稳健 MSP430 USB 产品系列包括综合而全面的 MSP430 USB 开发人员套件,其包含免费的开源 USB API 协议栈、源代码、样片应用以及代码生成工具,可针对所有 MSP430 USB 微控制器快速配置 USB 应用,从而可简化开发。

增强物联网连接

TI 近场通信 ( NFC ) BoosterPack 的新增功能与 NFCLink 库使 MSP430 USB LaunchPad 成了物联网 (IoT) 开发的完美起点。DLP7970ABP NFC BoosterPack 建立在 TI TRF7970A NFC 收发器基础之上,可通过 NFC 为开发人员实现便捷连接。

MSP-EXP430F5529LP LaunchPad 包含针对 Energia 的支持。这款社区开发的开源集成型开发环境 (IDE) 基于接线框架,可在 TI Energia 支持型 MCU LaunchPad 以及各种 BoosterPack(包括 NFC BoosterPack 以及近发布的 SimpleLink™ Wi-Fi CC3000 BoosterPack)中实现代码兼容。开发人员现在利用 Energia,不但可移植针对这些 BoosterPack 开发的代码,而且还可轻松添加 NFC 连接,确保针对 IoT 应用的短距离无线连接或 Wi-Fi。

MSP-EXP430F5529LP 的特性与优势:
包含 16 位超低功耗 MSP430F5529 MCU,支持 128KB 闪存、8KB RAM、25MHz CPU 速度、集成型 USB、支持 USB 2.0的PHY 以及集成型 12 位 ADC;

整合 USB 连接以及其它外设(包括 UART、I2C 以及 SPI 控制器的串行端口),开发人员可支持适合其应用的通信标准;

包含 TI TPS2041C USB 电源开关与 TUSB2046 全速 USB 集线器,非常适合采用 MSP430F5529 MCU 的设计;

兼容于 TI 现有低成本 SimpleLink Wi-Fi CC3000、CC110L 1GHz 以下以及 CC2530 ZigBee BoosterPack,适用于多种无线连接选项;

BoosterPack XL 连接标准可提供更多功能,并可实现与现有 BoosterPack 产业环境及未来 MSP430 LaunchPad 的兼容;

与现有完整系列 BoosterPack 兼容,开发人员可便捷评估 TI 广泛微控制器产品系列的功能性。

标签 MSP430™USB.LaunchPad NFC Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购 E络盟采购

更多新闻