• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

恩智浦CEO:智能识别成长迅猛

来源:EEWORLD
时间:2013-09-13

分享至:

近日, 恩智浦 CEO Rich Clemmer参加2013年德意志银行技术大会,在演讲中,其阐述了关于恩智浦的策略,同时发表了关于智能识别,NFC以及其他产业的看法。

Clemmer :我们重点关注那些独特的但是却有相当成长空间的应用领域,我们一方面有强大的IP知识产权组合,另外也拥有全球第二大规模的高性能模拟混合信号产品组合,工程师可以为客户提供解决方案,同时,我们在保证利润率扩张的同时,继续推动资本去杠杆化。如果你们看下,我们年度利润已经是年度债务的两倍以上。

去年受益于政府引导,智能识别年增长率达到了 87% ,营业额已然是竞争对手的两倍以上。

智能识别包括电子护照,电子身份证,RFID标签、电子票务交通卡等,如此广泛的应用令我们有信心继续保持该领域的投入。

接下来谈谈汽车,目前该业务约占公司总收入的23%,尽管我们未涉足动力系统,但实际上我们在汽车系统中拥有相当多的业务组合。对我们来说车载收音机是基础的业务,目前已占有28个主要平台中的27个,此外还有无钥匙进入系统,目前全球范围内除了丰田,其他所有主要汽车供应商都采用了我们的平台技术。

此外,我们的便携式运算设备事业部及工业和基础设施市场在过去4至5个季度一直成长,包括智能手机、平板电脑、基础设施、工业、照明等。

另外我们的标准产品业务,目前占公司总收入的28%,今年年初由于种种问题并没有良好的财务表现,预计今年下半年会重回正轨。

目前,NFC业务尽管看起来前景广阔,但实际上只有少数的几家公司发挥出NFC的重要作用。而包括电子护照等项目,都是政府推动发展的,因此增长十分迅速。

但如果看EMV芯片卡市场,相对来说这是一项与银行相关联的业务,这也是银行为何广泛推广的重要原因。

另外,比如必须使用安全令牌以访问自己的云端,这种云安全认证应用未来几年将会得到显著增长。

对于我们来说,我们将智能识别业务放在了公司首要战略上,而其他公司可能是第四、第五战略优先级,因此我们比其他人更加专注于此,也因此我们在政府订单上获得了70%以上的市场份额。

单纯看手机端,NFC业务将会增长的很快,预计2015年将会有50%的智能手机配备NFC功能,现在Galaxy II、III或者HTC、索尼等公司及产品都采用了我们的方案,目前有超过200种不同产品使用我们的方案。

如果看几年前的EDGE市场,我们当时的高功率RF器件市占率25%左右,3G时代为45%,而到了LTE,我们和诺基亚,西门子,华为,中兴,爱立信和阿尔卡特朗讯等都有合作,实际上我们已经赢得了60%左右的市场份额。

所以纵观恩智浦的业绩表现,我认为相比较行业平均水平,要高出50%左右。

标签 恩智浦 Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 Digikey代购

更多新闻