• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

AMD发布新款嵌入式芯片:应对PC行业萎缩

来源:新浪科技
时间:2013-09-11

分享至:
北京时间9月10日下午消息,为了应对PC市场的萎缩, AMD (3.87, 0.18, 4.88%)瞄准了新的市场,针对自动售货机、工业机器人、机场信号牌和医疗设备等产品推出了 嵌入式芯片 。

作为硅谷古老的芯片制造商之一,在平板电脑逐步蚕食笔记本和台式机市场的当下,AMD也陷入了亏损。

AMD希望能够针对更多的非PC设备定制芯片。该公司预计,到今年年底,针对这些新设备定制的PC芯片至少会占到其总营收的五分之一。

周一发布的这组芯片都采用了“秃鹰”等猛禽来命名,其目标市场则是图形、低能耗设备和高性能计算等领域。这些产品预计将于明年上市。

AMD还在进军规模虽小但处于增长之中的微型服务器市场,将ARM架构与服务器中常见的x86架构整合起来。与智能手机中常见的ARM处理器不同,AMD的ARM处理器将采用64位设计,从而更好地利用数据中心里的大容量内存。

在被问及非PC市场的进展时,AMD嵌入式解决方案总经理阿伦·艾因嘉(Arun Iyengar)在发布会上说,AMD的芯片被广泛应用于飞机的平视显示系统,以及医疗成像设备和工厂机器人中。

将于今年晚些时候上市的微软(32.39, 0.73, 2.32%)Xbox One和索尼(21.72, 0.11, 0.51%)PlayStation 4游戏机也都采用了AMD的处理器。

美国市场研究公司IDC近预计,在移动设备的打压下,今年全球PC出货量可能会较去年萎缩9.7%。(鼎宏)

















标签 AMD 嵌入式芯片 大联大代购 Element14采购 Element14代购 Future采购 Future代购

更多新闻