处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

恩智浦新型UHF读卡器芯片+进一步充实UHF产品系列

恩智浦新型UHF读卡器芯片+进一步充实UHF产品系列
来源:华强电子网 时间:2012-04-17

恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日宣布推出一款RFID产品,目的是降低电子设备和快速消费品市场的UHF读卡器芯片成本。RFID读卡器可以识别配有RFID标签的消耗品(如墨盒、饮料瓶等),从而确保印刷品和饮料等的品质。为了增强消费者体验、打击假冒产品,越来越多的制造商将RFID解决方案整合到从打印机到饮料售卖机的各种产品之中。恩智浦现向客户提供经验证的解决方案,其整合了从读卡器芯片到标签芯片的全系列UHF产品。

“在繁忙的生活中,我们作为消费者会越来越多地通过购买快速消费品的方式,使我们的生活变得更加简单和便捷。在这种趋势以及新兴市场崛起的助推下,ABI Research预计,在今后四年中,消费品的年发货量将快速增长。消费品以及相关消费电子设备的制造商越来越需要找到一种方法,让他们既能向客户提供具备更多功能且含低服务保障标准的产品,又能消除假冒产品带来的威胁以保护其品牌和知识产权。而运用RFID解决方案正是实现这一目标的一种极具性价比的方式。”ABI Research安全和身份识别集团总监John Devlin表示。

新读卡器芯片的上市是恩智浦RFID业务发展过程中的一个重要里程碑,它不仅丰富了UHF产品组合,并进一步巩固了我们在RFID行业中的领导地位。”恩智浦半导体标签业务部总经理Chris Feige表示。“许多制造商都在运用RFID解决方案,通过优化来源于消费品信息的设备设置,提高产品质量。同时,利用RFID解决方案鉴定消费品、识别假冒产品实现品牌保护。我们的新型读卡器芯片是一种成本效益明显的解决方案,专门针对电子设备和消费品市场的需求而量身定做。”

恩智浦新型UHF读卡器芯片是一款完整的系统化芯片解决方案,其中含有一个UHF RFID收发器和一个集成微控制器。该解决方案还具有功耗低、集成度高、占用面积小的特点,为使设备的总成本保持低位提供了保障。这使其成为大体积设备和快速消费品市场的理想选择。SLRC900由恩智浦与PHYCHIPS合作开发而成。