处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

晶晨推出新一代高性能系统单芯片AML8726-MX系列

晶晨推出新一代高性能系统单芯片AML8726-MX系列
来源:华强电子网 时间:2012-04-17

业内的先进消费电子产品解决方案商——晶晨半导体公司,近日宣布正式推出新一代的高性能系统单芯片(SoC),AML8726-MX系列产品。新一代晶晨SoC采用双核ARM Cortex-A9核心处理器(CPU)和ARM 双核Mali-400图形处理器(GPU),并集成了业界认可的高清视频引擎和先进的安全技术。AML8726-MX系列支持多种开源软件开发环境,为高端游戏提供强大处理能力,支持Over The Top(OTT)在线视频播放,并通过应用软件下载平台为客户持续不断地提供节目内容和应用程序,此系列Soc可用作任何互联网视频显示产品的核心技术。

晶晨半导体多年来一直是先进应用处理器市场的,此次AML8726-MX再次巩固了公司的市场地位。新一代的产品提供了很多极具竞争优势的先进技术,例如ARM TrustZone安全技术和NEONTM SIMD以加强网络安全保护,并为游戏,高清图像,音频提供更优化的技术处理。通过晶晨与合作伙伴的紧密合作和研发,该系列产品采用了40nm低功耗工艺,CPU核心频率高达1.5GHz。 AML8726-MX系列提供给客户一种性价比和功能强劲的完整解决方案。

晶晨公司首席执行官John Zhong说:"我们非常高兴地推出晶晨第三代基于Cortex A9的双核产品方案,这将迫使许多竞争对手推出多核设计以应对晶晨的挑战。晶晨优异的新一代AML8726-MX系列建立了本行业的标竿,无论从芯片集成度和功耗,还是从核心处理器和图像处理的性能来看,晶晨再一次成为了多媒体市场。我们确信,AML8726-MX系列将进一步强化晶晨在互联网多媒体芯片供应商中的优势地位。"

ARM公司首席商务官Mike Inglis说:"晶晨半导体基于ARM技术提供的创新性解决方案,已经在业内建立了非常好的声誉。低功耗的ARM Cortex-A9核心处理器, Mali-400图形处理器, 晶晨自身的专利技术,和晶晨的系统设计优势这几方面的强劲组合,向消费者提供了无与伦比的丰富多彩的多媒体体验。晶晨方案特别适合于Over The Top (OTT)节目内容投递,3D游戏,和其他互联网应用,同时也是未来平板电脑,机顶盒和智能电视市场增长的技术关键。"

晶晨将在2012年4月推出以AML8726-MX芯片和AndroidTM 4.0.3 ICS操作系统为基础的参考开发平台,目前AML8726-MX样片已经可以申请。

AML8726-MX系列的主要新功能包括:双核Cortex-A9处理器,超过7500 DMIPS的性能

先进的Scaling, De-interlace以及图像增强引擎,直接高清的LVDS显示屏驱动

行业的电源管理技术,以延长移动应用时的电池使用时间

运行Android 4.0 (ICS),Linux的3.X,OpenGL ES 2.0

AML8726-MX提供的连接选项,包括10/100/1000以太网,两个USB接口,3合1读卡器,模拟和数字视频输出,LVDS和TCON的背光控制,数字视频和摄像头接口,软件驱动程序支持主流的WiFi芯片组。