处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

SK海力士发生火灾 全球芯片市场波动

SK海力士发生火灾 全球芯片市场波动
来源:朝鲜日报 时间:2013-09-06
SK海力士 中国工厂DRAM生产线发生了 火灾 。虽然损失规模不大,但全球芯片行业因此产生波动。

本月4日下午4时50分许,在中国江苏省无锡SK海力士芯片工厂DRAM专用生产线C2发生了火灾。据悉,在更换设备过程中管道连接部位发生气体泄露事故,而且出现火花。火灾在1小时30分钟后被扑灭,有1名工作人员受伤被送往医院。

此次火灾并未影响到放有核心设备的2至4层无尘室。据分析,恢复正常需要几周时间。

尽管如此,SK海力士也进入了紧急状态。这是因为,该工厂的DRAM产量占SK海力士总产量的50%,而且现在其他工厂的开工率都已达到百分之百,因此,即使停产1个月,损失将达到1500亿韩元。

为此,SK海力士代表理事朴成旭(音)主持召开了紧急干部会议,集中讨论了调查火灾原因、统计损失情况、中国工厂重新启动时间等问题。

全球芯片行业也因这一消息产生波动。此次发生火灾的工厂的DRAM产量占全球DRAM市场供应量的11%左右,以销售额为准,占25%左右。跨国电脑组装企业MUSTEK预测,今后一两个月内DRAM价格上涨的可能性很大。

股市立即出现了反应。截至5日上午10时10分,SK海力士的股价比前一交易日下跌3.32%。而竞争对手三星电子的股价在同一时间上涨1.57%。

在纽约股市,SK海力士的竞争公司的股价均有所上涨。芯片股Sandisk和Micron的股价在事故消息传出后一度上涨近5%,但传出损失规模不大的消息后,涨幅降至1%至2%。

韩国芯片设备企业的股价也上涨。这是因为,SK海力士有可能重新购买相关设备。SK海力士的主要供应商MIKO的股价接近涨停板(15%),而STS芯片、LB SEMICON、Signetics等也上涨1%至3%。