处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

奥地利微电子推出环境光传感器芯片系列产品

奥地利微电子推出环境光传感器芯片系列产品
来源:华强电子网 时间:2012-04-16

 

的高性能模拟IC设计者及制造商——奥地利微电子公司今天在德国法兰克福举办的国际灯光照明及建筑技术设备展(Light+Building exhibition)发布众多新产品,并且宣布推出TSL4531环境光传感器芯片系列产品,为智能照明系统和照明设备实现复杂的日光采集。能够可助力商用照明设备生产商提升竞争实力。

 

新的传感器系列由2011年被奥地利微电子收购的智能照明传感器提供商TAOS所研发,可提供从3勒克斯至220,000勒克斯的动态范围,可防止直射阳光下的传感器输出饱和,并通过运用适光反应模型使传感器的输出与人眼的感知一致。


环境光传感器TSL4531提供简单、直接的勒克斯输出,以及16位分辨率。精密过滤器可自动去除通常由建筑物内的荧光照明系统产生的50 - 60 赫兹的光波,使传感器能更精确地感知进入建筑物内日光的强度。


日光采集是综合照明系统下一步的发展重点,可使照明设备根据透过窗户或天窗进入建筑物的外界光线强度的不同而改变照明亮度。通过仅补充工作空间所需的亮度来维持统一的照明环境可节约30%能源,与现有的不能随着环境光而改变亮度的装置相比可以节省更多的能源。


奥地利微电子光传感及照明部执行副总裁兼总经理Kirk Laney谈到:“该环境光传感器芯片系列已经在全球各地数百万的移动设备、显示器、电视、汽车和医疗设备中得以应用,现在我们将这些具有相同性能的产品引入到普通照明领域。即将到来的感知照明TM (Cognitive LightingTM)浪潮,将需要具备‘环境意识’的独立智能传感器,不仅能够提供光线的数据信息,还能提供相应的解决方案。这就是TSL4531即将带来的创新与变革。”


充分感知环境光线的变化,不仅能节约能源,还可以实现更多优化。在建筑管理与控制综合系统中,运动和光传感的结合提供了有关室内环境的丰富信息。此外,日光传感/采集与精确的控制机制结合,使照明系统不仅能够提供所需的光线,还具备通过调整灯光来适应不同活动和用户所在特定空间的功能。环境意识、决策导向、多传感器网络和优化光线将不仅提高建筑空间利用率,也能提升员工和团队的工作效率,并改善个人的健康和生活品质。


奥地利微电子传感驱动照明业务部总监Sajol Ghoshal表示:“下一代感知照明TM (Cognitive LightingTM)系统将充分利用光线中已知的大量数据信息,独立地调整建筑环境,从而同步提升舒适性、生产率、安全性和效率。作为所有未来照明系统主要驱动器的智能传感器将很快得到行业的认可。”


TSL4531特性:


•直接的勒克斯输出
•多种光照条件下类似人眼的光谱响应
•三种用户可选择的集成时间:400 ms、200 ms和100 ms
•广阔的动态范围:3勒克斯至220,000勒克斯
•低工作电流:110µA(标准情况下)
•断电模式:2.2µA(标准情况下)
•16位分辨率数据输出,I2C通讯接口
•超小型2mm x 2mm CSP封装
•1.8V逻辑接口,2.5V电源电压
•滤除50赫兹/60赫兹的光波干扰