• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

莱迪思使OEM厂商能够更方便地添加的MIPI摄像头和显示功能

来源:EEWORLD
时间:2013-08-29

分享至:

莱迪思 半导体公司(NASDAQ: LSCC)今日宣布推出三款全新的参考设计,使电子设备OEM厂商能够更容易地通过低成本、行业标准的MIPI(移动行业处理器接口)摄像头、应用处理器和显示技术,为终用户提供更丰富的 多媒体 体验。莱迪思这些的基于 FPGA 的参考设计使OEM厂商能够快速构建和推出新一代低成本、高可靠性、低功耗产品,与此同时提供的显示、图像和运动特性。

使用这些新的参考设计,设计人员可以使用不是专为移动市场设计的图像传感器。例如,一款高端智能手机可能使用一个DSLR型摄像头。在这种情况下,图像传感器可以通过莱迪思FPGA桥接到一个基于MIPI的应用处理器。反过来也是如此,基于MIPI的组件可以连接到基于非MIPI的处理器或SoC。

“OEM制造商为了保持竞争力,越来越多地需要在所有的电子产品中给终用户提供丰富的多媒体体验。为了实现这一点,制造商想利用移动显示、应用处理器和摄像头组件,但这些低成本的系统组件的接口互连往往成为了一个挑战”,莱迪思解决方案市场总监Ted Marena说道:“事实上,直到MIPI成为电路板的主流接口,客户需要实现不同的接口技术之间的桥接。莱迪思不仅提供了完美的FPGA适用于不同的接口,现在我们还提供完整的参考设计,使得在任何系统中添加MIPI成为一个容易实现的现实。”



Marena将出席Qualcomm Uplinq 2013年度大会9月3日的“硬件日”,届时他将探讨莱迪思的MIPI解决方案可以如何帮助设计人员,将各种显示和摄像头组件连接到的基于MIPI的Snapdragon™处理器。欲了解更多信息,请访问:www.uplinq.com/schedule/hardware-day

即日起发售

由于每一位客户独特的系统架构,在莱迪思网站上,3款新的参考设计以及之前发布的CSI-2接收桥接,每个参考设计都有一个对应的配置表,设计人员可以填写他们所需要的接口,并收到一个针对MachXO2或LatticeECP3 FPGA的HDL网表文件。欲了解更多信息,请点击下面的链接:

• MIPI DSI发送桥接:使用莱迪思FPGA驱动一个DSI接收设备,如DSI显示器。

• MIPI DSI接收桥接:允许应用处理器连接到一个不是专为移动应用而设计的显示屏。

• MIPI CSI-2发送桥接:提供所需的桥接转换逻辑来实现一个应用处理器到一个非CSI-2图像传感器的连接。

• MIPI CSI-2接收桥接(之前发布的):允许一个移动CSI-2图像传感器连接到一个嵌入式图像信号处理器。

标签 FPGA 莱迪思 多媒体 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台

更多新闻