处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

中国模拟IC设计产业 来处萧瑟何处去 (1)

中国模拟IC设计产业 来处萧瑟何处去 (1)
来源:ofweek 时间:2013-08-26
:“模拟电路更像是一门艺术。”这是中国本半导体电路教材《晶体管电路》编写者童诗白教授讲给学生的。但是在国内,这门“艺术”却面临“日渐冷落”的窘境。有专家提到,2012年中国 IC设计 业模拟电路研发企业从146家大幅减少到68家。虽然这一数字由于资料收集渠道的原因并不一定十分精确,但国内 模拟IC 厂商的“歧路”也可见一斑。与这一数字形成强烈对比的是,全球模拟IC市场2013年营收预计将超500亿美元,增长率达到12.6%。此外,模拟IC还属于高利润率的业务,美国凌力尔特公司据称利润率已达70%。我们不禁要问“国内模拟IC业为何如此’受伤‘?”

回首向来萧瑟处

模拟IC研发不仅仅需要资金、设备和工具,更需要的是能感悟模拟世界的大师。

虽然企业的浮沉受市场变化影响是再正常不过的,但是国内模拟IC厂商何以甘心成为“过客”?国内知名分销商武汉力源信息技术有限公司副总经理骆敏健分析认为,模拟IC厂商数量变化有几种原因:一是被国外半导体公司收购了。二是由于经营不善而自生自灭了。三是由于市场需求发生变化,原有的产品线已不足以支撑公司运营,因而走上转型之路。比如说有些公司原先承担了国家某个项目,由于其市场空间容量有限,也不能直面全球竞争,等项目结束后企业就成为过眼烟云了。

相比某些国内模拟IC厂商的“黯然离别”,TI、ADI、美信等国外模拟大厂却是“意气风发”,甚至TI等厂商放弃了一部分数字IC业务转而投向模拟IC领域,如传感器等,这一进一退之间,折射出国内半导体业的困境。

iSuppli高级分析师顾文军表示,模拟IC主要是靠技术和工艺的结合,特别需要工艺的支撑,国内模拟企业的瓶颈主要在于:一是其不像数字IC产品那样,因为有标准Foundry的出现,大大降低了设计的门槛,而专业的模拟Foundry非常少,而模拟的工艺和技术大多数集中在IDM公司中,所以国内模拟设计公司缺少代工厂的支持,缺少工艺等方面的支持。二是模拟IC不是标准工艺,设计门槛相对较高,对设计人员的要求尤其是经验方面的要求很高,而国内人才欠缺,还需要积累。

在IC利润越来越低、IC设计制造工具更新越来越快的今天,模拟IC不仅保持着高利润率,而且其制造工艺有很长的生命周期,目前8英寸晶圆已成为主流。半导体行业专家唐晓泉提到,多年保持毛利率水平在70%的模拟IC者凌力尔特使用的仍是6英寸晶圆,而且已用了10多年的6英寸晶圆线还要用10年以上。“凌力尔特的成功表明,模拟IC研发不仅仅需要资金、设备和工具,更需要的是能感悟模拟世界的大师。”唐晓泉强调说。

为无为则无不治

国内企业要想长期发展,就需在全球市场中参与竞争,因为国外半导体厂商也在不断本地化,依靠封闭原因形成的局部优势不能长久。

在国内某些模拟IC厂商成了“过去时”的同时,另一些模拟厂商却在上演“逆势增长”的剧情。它们的产品线做得比较全,实力也较强,产品也不再是中低端的代名词,而是高频、低功耗、高性能的可以替代国外半导体产品的“硬通货”,这让国外模拟厂商感受到了压力。在这方面表现出众的北京圣邦微电子有限公司FAE工程师吕扬提到,国内模拟IC产品主要还集中在国外厂商已可开发、但国内还处于空白的产品,填补空白既是立足之道也是当务之急,如圣邦微开发的高精度运放、低静态电流运放等产品对国外厂商造成了较大的冲击。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19241次
2 1N4001 0.19MB 15217次
3 DAC1220E 0.95MB 13336次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13297次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11397次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 9030次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6738次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6512次
9 DS1337U+ 0.28MB 6472次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6412次