• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

IDC:第二季亚太区的新兴手机品牌堀起

来源:Engadget
时间:2013-08-26

分享至:

IDC 刚刚公布了他们就 2013 年第二季亚太区 手机市场 状况的调查(对象不包括日本),发现在该季里厂商共出货 1.19 亿部,数量比去年同期上升了 75% 之多; 功能手机 (Feature phone)方面,出货量比去年同期掉了 7%,只有 1.06 亿部。而近来很火热的 Samsung 在该区的出货量保持着一哥的地位,在若干年前是一哥的 Apple 连二哥都做不到,掉出头五位,因为联想、酷派、华为、中兴在该季的出货量都比 Apple 多。

上述的都是一些比较熟悉的品牌,不过 IDC 亦发现了亚太区新兴市场的手机品牌,如中国大陆的 K-Touch、小米、金立、Oppo、印度的 Micromax、Karbonn 和印度尼西亚的 Smartfren 等,在这时期内表现亦不错,他们加起来的出货量占了 38%,比去年同期的 20% 上升了 18%;在 2011 年时只有 7% 而已。在中国而言,价格低于 50 美元的手机比较受关注,当中大部分的屏幕都是大于 4 寸,而 5 至 6 寸的手机都开始在中印两国受欢迎了。继续阅读里还有一“条”很长的资讯图表,慢用~


标签 智能手机 功能手机 手机市场 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网

更多新闻