• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

评论:三星Windows Phone能拯救微软吗?

来源:赛迪网
时间:2013-08-26

分享至:
8月22日消息,据国外媒体报道, 三星 即将出品一款 Windows Phone 手机,虽然产品细节并未公布,但这足以证明三星即将加入Windows Phone行列。如果真是这样,微软智能手机操作系统的发展将会得到推动,该系统现在在全球市场的占有率为3.3%。
目前,仅有一家制造商支持Windows Phone,它就是诺基亚。移动广告公司AdDuplex数据表明,诺基亚享有Windows Phone 8全球市场87%的占有率,HTC占有10%,三星占2%,华为占1%。美国Windows Phone 8设备的前十名中,没有任何一台属于三星。三星ATIV S是进入世界排名前十的三星设备,排名第十位,拥有2%的市场占有率。如果只限于Windows Phone 7和Windows Phone 8平台,三星没有任何设备进入世界前十位。
如果没有世界上的智能手机厂商的巨额投资支持,Windows Phone平台很难实现真正的飞跃。
然而,一些证据表明三星正在致力于发展这个平台。Droid Guy 网站报道,三星将出品新Windows Phone,代号为SGH-I187。这并不一款惊艳的高端手机,它只拥有标准的1280×720像素分辨率和双核CPU。Droid Guy称,这款设备的基准分数显示,它比ATIV S 和 HTC Windows Phone 8X速度更快,但却慢于诺基亚Lumia 920。
这些保守数据不够吸引眼球,但也不见得是坏事。市场调研机构Kantar Worldpanel ComTech表示,Windows Phone并不是聚焦于高端机市场,它的目标是吸引那些精打细算的智能手机入门级使用者。Kantar Worldpanel ComTech的分析师玛丽安·帕拉脱(Mary-Ann Parlato)说道:“Windows的实力,在于吸引那些刚刚丢弃功能手机,准备首次尝试使用智能手机的人们。去年购入Windows智能手机的消费者之中,有52%之前使用的是功能手机。现在美国市场上仍然有半数用户在使用功能手机,他们很有可能在明年更换手机,终将给Windows品牌带来更多增长。”
所以,三星没有研发顶尖的高端手机,而是即将出品一款价格适中的手机,这对微软是个好消息。诺基亚将继续发行高端手机。如果三星继续投资研发中端手机,微软现有3.3%的市场占有率将获得大幅提高。










标签 三星 Windows Phone Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网

更多新闻