• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高通沈劲:差异化用户体验主导新一轮智能手机创新

来源:EEWORLD
时间:2013-08-16

分享至:

日前,2013互联网大会在京召开。移动互联网及 智能手机 发展是此次大会的热门话题。数据显示,今年上半年中国智能手机出货量达到了2.14亿部,同比增长120%。网民规模达到了5.5亿,其中手机网民数量为4.64亿,占比接近80%。大会期间,移动互联网企业强调相比传统PC领域,手机网民更看重用户体验提升。

美国 高通 公司全球副总裁沈劲出席大会并发表主题演讲,他表示,移动已超过往的广播、电视、PC等,成为人类历史上的科技平台。他表示,智能手机的“可见价值”与“产品体验”对用户重要。前者包括品牌、价格、外观设计、UI等;后者包括多媒体效果、操控流畅性、娱乐、安全、无缝快速的3G/LTE连接、处理速度及功耗等。

沈劲认为,移动正颠覆原本只属于PC领域的计算概念,他表示,“移动时代,计算不再是我们以前理解的只由CPU完成。移动处理器实际上更像一个大型的‘交响乐团’,而非独唱或者独奏。CPU起到的作用在整个移动处理器中多占15%-20%,更多任务由GPU、DSP等其它组件完成。比如很多和用户体验直接相关的如网页浏览、导航、游戏等都是由GPU的性能决定的,因此单纯增加CPU核心数量对提升用户体验并无裨益。”

沈劲称,谷歌新近发布的Android 4.3操作系统新增对OpenGL ES 3.0标准的支持,这从一个侧面反映出GPU是提供用户体验的关键要素之一,而骁龙处理器是业界首个获得该标准认证的移动SoC。此外沈劲举出大量实例,证实目前绝大多数移动应用对CPU“核数”要求不高,只有寥寥几个应用用到3~4个CPU核心,他认为,这并非说明移动应用不需要强大处理能力,“而是这些计算大多在GPU及DSP等组件完成,效率更高、功耗更低。”

事实上,移动对于计算的要求越来越高,例如计算摄影、扩增实境、虚拟现实和情景感知等。但移动行业面临的挑战是:在提供这些新兴移动体验的同时,还要满足消费者对移动终端的关键条件:外形时尚、轻盈,并且电池续航时间够长。包括沈劲在内的业内人士认为,“CPU”不是解决问题的关键——在移动终端的功率和热能限制内,通过调整CPU来应对日渐增多的计算需求,带来的回报将越来越少。他们认为,骁龙处理器的移动异构计算是未来发展方向,“异构”是一种通过使用不同类型处理器(例如CPU、GPU和DSP)来高效运行应用的计算方法,即在合适的处理器上运行适当的工作,充分利用处理器的多样性。此外,Qualcomm业务拓展高级总监沈周全也表示,骁龙处理器跨越硬件、软件、服务及生态系统工具,这将帮助OEM开发拥有丰富多彩用户体验的智能终端以打动消费者。


标签 高通 智能手机 智能机 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索 电子元器件

更多新闻