• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

联通TD-LTE试验意在F频段 小灵通频率或成争夺焦点

来源:通信世界网
时间:2013-08-12

分享至:
通信世界网讯(CWW) 8月8日,中国 联通 董事长常小兵表示,估计国家会与发3G牌照类似,会先发 TD-LTE 牌照,因此,联通近已开展TD-LTE试验。

此前的6月,中国电信董事长王晓初表示,频率是制约电信运营商服务核心的资源,任何运营商都不可避免将进行混合组网,在众多大市场上采用FDD进行覆盖,而对于市区高话务量地区将逐步采用TDD方式来吸收多余的话务量。

而在此之间,中国电信希望与中国联通一起共同致力于 小灵通 退网之后的频率用于TDD,这意味着,一旦这两家小灵通运营商主动采取发展TD-LTE的态度,F频段中1900-1920MHz将成为三大运营商实质的争夺焦点。

TDD频段支持多家运营商建网

2002年,我国为TDD方式的3G系统规划了1880MHz~1920MHz、2010MHz~2025MHz和2300MHz~2400MHz共155MHz带宽,2012年9月20日,工信部发布了《工业和信息化部关于国际移动通信系统(IMT) 频率规划事宜的通知》,正式将IMT的核心频段2500MHz-2690MHz规划为时分双工(TDD)方式的IMT系统工作频率。

D频段2500-2690MHz采用全TDD方式进行划分,目前,中国移动在2570-2620段(TDD国际漫游频段)已进行TD-LTE规模试验和扩大规模试验。

去年,工信部相关人士在公开场合便表示,我国已规划用于TDD的频谱达到345M,超过了FDD总频段的342M。近期有分析认为,这意味着中国的多家运营商将有可能获发双牌照。

TD用户规模发展年底将致网络满载


在“联芯科技2013移动智能终端峰会”上,中国移动终端有限公司品质保障部副总经理穆家松表示,今年上半年,中国移动TD手机销量超过了6800万,每个月的销量都超过了一千万。上半年,智能手机在TD手机的销量平均占比为95%,6月份,智能机占比已经达到97.3%。

TD智能机的高速发展将带来流量的显著提升。目前,全国主要城市网络平均利用率约25%左右,青岛、苏州等业务发展较快的地区网络平均利用率约达30%-40%,部分以数据卡为主的业务区域网络利用率甚至达到70%以上。

根据移动公布的数据,至2012年底,TD-SCDMA基站数量为28.3万个,用户数量8786.6万户。2013年基站建设规模约达到40万(新增11.7万),用户新增1.2亿。基站数量增加41.3%,而用户增加136.6%。通过数据对比,2013年底网络利用率将有可能接近甚至超过50%。即2013年底TD-SCDMA网络可能会接近满载,届时将面临网络容量无法满足用户使用需求的局面。

小灵通现存用户左右TD-LTE组网

根据2002年10月原国家信息产业部下发文件《关于第三代公众移动通信系统频率规划问题的通知》(信部无[2002]479号)中规定,1900-1920MHz即已划分TDD使用,2009年2月工信部下发文件《关于1900-1920MHz频段无线接入系统相关事宜的通知》中明确提出:“为配合国家对第三代公众移动通信的整体推进部署和安排,支持具有我国自主知识产权的TD-SCDMA技术的发展和应用,1900-1920MHz频段无线接入系统应在2011年底前完成清频退网工作,其所用频率无条件收回”,但目前小灵通仍占用20MHz资源带宽,频谱资源未得到充分利用。

实际上,小灵通用户高峰期达到9000万户,实际占用1900-1915MHz 15MHz带宽资源,而工信部《2013年5月通信业经济运行情况》显示,现网小灵通用户为1068.6万,即现存用户不足高峰期用户的1/8。

F频段中1880-1900MHz部分,已明确划分中国移动,用于TDD网络建设。前期基于A频段资源紧张,部分区域已在此段建设TD-SCDMA,建网基站约占基站总数的7%,配置载波占总载波数3%-4%。考虑到此频段为已规划TDD频段中的低频段,为进一步快速推动TD-LTE的发展,此频段将成为建设TD-LTE的主要频段,目前在杭州、深圳、广州等城市基于F频段部署并已在城区完成全TD-LTE信号覆盖。

F频段的高频段(Band33,1900-1920MHz)频率资源相对较低,有利于降低网络部署的成本,在TDD产业链支持方面也具备一定的基础。但该频段目前仍有1千余万小灵通用户在网,清频退网工作进展缓慢。同时,考虑到后续LTE牌照的发放问题,该频段的使用将牵涉中国电信等运营商后续LTE的发展策略,若想部署TD-SCDMA网络还需妥善处理各方利害。

高效规划1905-1920MHz利于TD-LTE发展

TD产业联盟近期发表的报告认为,按照小灵通用户比例可估算出满足现网用户的带宽资源大于15*1/8MHz即可。考虑到保护带间隔,可将5MHz(1900-1905MHz)供小灵通使用,其余15MHz(1905-1920MHz)可用于后续TD-SCDMA网络建设和扩容使用(初步估计可支持近2亿的用户容量),或者TD-LTE快速建网部署使用。

在国家明确该频段划分后,初期可将1900-1905MHz供小灵通使用,1905-1920MHz可用于获此频段运营商的TDD网络建设。小灵通用户完全清退后,1900-1920MHz全部用于TDD网络建设。同时,建议通过获得该频段使用权的运营商和政府以共同补贴的方式,尽快推动小灵通退网工作。

报告认为,如中国移动获此频段,考虑到A频段资源面临的资源不足的问题,前期可将1905-1920MHz 用于TD-SCDMA网络建设和扩容使用。待TD-LTE产业链逐步完善,TD-SCDMA用户逐步迁移到TD-LTE网络时,可将此频段分阶段释放,用于TD-LTE网络建设。如中国电信或联通获此频段,可充分利用小灵通天面资源进行TD-LTE的快速部署。(赵宇)














































标签 联通 TD-LTE 小灵通 电子工程师 Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购

更多新闻