• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

IDC:WP第二季度出货量同比增长77.6%

来源:WPBar
时间:2013-08-08

分享至:
IDC 公布了今年 第二季度 各手机系统的 出货量 和市场份额,其中Windows Phone 在第二季度的出货量为870万台,而Windows Phone 占据了智能手机市场3.7%的市场份额,Windows Phone 目前已经成为全球第三大的手机操作系统,尽管比黑莓系统只多了0.6%。



其中在第二季度,诺基亚的Windows Phone 出货量为710万台,占据了Windows Phone 大约81.6%的份额。

三星在第二季度的 Windows Phone 总出货量上超过了HTC,这令人很惊讶,因为在印象中HTC 总是牢牢占据Windows Phone 阵营老二的位置。如果三星能够在Windows Phone上多下点功夫,可能会卖出更多的Windows Phone。

IDC 对 Windows Phone 的评价如下:

Windows Phone 已经证明了它的价值,今年它的增长速度比去年要快,诺基亚也一直专注于Windows Phone的推广工作,但是其他Windows Phone 厂商依然把发展“安卓”作为。诺基亚占据了Windows Phone 大约82% 的份额。













标签 WP 第二季度 出货量 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网

更多新闻