• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Crossbar发布新型RRAM芯片,能以邮票大小存储1TB的数据

来源:电子工程网
时间:2013-08-07

分享至:
位于美国加州的创业公司 Crossbar 今天发布了一种新型的芯片,能以邮票大小的体积存储 1TB 的数据。这种芯片采用 RRAM 技术(可变电阻式记忆体,Resistive Random Access Memory),可颠覆传统的闪速 存储器 ,数据存储速度是其 20 倍,很有可能成为每年 600 亿美元闪存市场的有力竞争者。



由于闪存是从 iPhone 到平板电脑到数码相机都必备的硬件之一,因此 Crossbar 的前景被投资者看好,获得了来自 Kleiner Perkins Caufield & Byers,Artiman Ventures 和 Northern Light Venture Capital 的 2500 万投资。

和闪存一样,RRAM 也是一种非易失性的存储器,这意味着数据可以储存不丢失,哪怕是在电源被切断的情况下。而 Crossbar 在其设计中采用了三层结构的设计——一个非金属底层电极,中间的无定形硅交换介质,还有上层的金属电极。当电压施加至两电极时,它交换介质内会形成一定数量的电阻细丝,因此其电阻式可变换的。



通过 Crossbar 的芯片,未来手机和平板的存储速度、备份、归档等各方面性能都将有所提升。而从企业角度出发,供应商可以在数据中心中搭建 SSD 和云计算设备。RRAM 还可运用于物联网中,甚至智能电表、恒温器这样的智能设备,以及诸如 Google Glass 等可穿戴式设备,因为它的电耗更低,可以延长电池使用寿命。

目前 Crossbar 团队有 20 位成员,正准备自己制造芯片并向市场出售,同时也打算向 system-on-a-chip 的供应商提供技术支持,在同个芯片中将 RRAM 和其它组件联系到一起。Crossbar 申请了 100 项相关专利,其中 30 项已被批获。

IHS 的高级分析师 Michael Yang 说:

我们今天所存储的 90% 的数据都是近两年产生的。实时的数据生成和接收越来越成为现代生活的一部分,并且在未来几年还会快速增长。然而,我们过去一直沿用至今的存储方式,比如二维的 NAND(一种存储技术),在物理和工程方面都显露出巨大的局限性。而 Crossbar 的 RRAM 恰好迈过了这道门槛,因此很有可能成为未来取代性的存储技术解决方案。

SOURCE: venturebeat.com
标签 RRAM Crossbar 存储器 国内代购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购

更多新闻