• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

4.8寸手机销量大 三星让美国人喜欢上大屏手机

来源:搜狐IT
时间:2013-08-05

分享至:
据国外媒体报道, 三星 智能手机产品几乎“仅凭一己之力”促使 美国 消费者喜欢上显示屏尺寸更大的智能手机。
在用户多的5种智能手机显示屏尺寸中,4种在3.2英寸-4.3英寸之间标准的智能手机显示屏尺寸。但过去12个月,配置4.8英寸显示屏的智能手机销量大增。目前,近15%的美国智能手机配置4.8英寸显示屏,是用户数量多的第二大智能手机显示屏尺寸。只有一款手机配置4.8英寸显示屏三星Galaxy S3,是畅销的智能手机机型之一。
数据显示,5英寸和5.55英寸平板手机的销量也在快速增长。三星Galaxy S4和Galaxy Note II分别配置5英寸和5.55英寸显示屏。这两款产品都被三星称作智能手机,但部分成年用户发现,他们很难使用单手操作这两款手机。
Galaxy S4和Galaxy Note II占到Android智能手机出货量的逾7%,远远高于显示屏尺寸为3.2英寸的智能手机。
三星是Android智能手机显示屏尺寸大型化的推动者和受益者,但是,包括从应用开发者到竞争对手、媒体公司在内的各方也受到了影响。(竹子)
资料:

用户多的5种智能手机显示屏尺寸



5、5.55英寸平板电脑销量快速增长














标签 4.8寸 三星 美国 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购

更多新闻