• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

8051不死!! Silicon Lab用0.3美元力守城池

来源: ctimes
时间:2013-08-05

分享至:
近年由于ARM不断以Cortex-M0与M0+猛攻传统8位元 MCU 市场,使得诸多MCU业者开始纷纷转向ARM的怀抱,挥别既有的8051架构,改采ARM的Cortex-M,像是英飞凌、ST(意法半导体)及NXP(恩智浦半导体)都可说是相当知名的业者,不过,现阶段也有不少业者固守自有或是传统的8051架构,Silicon Lab就是好的例子之一,尽管该公司先前已经采用Cortex-M3核心进军32位元MCU市场。


附图 : Silicon Lab将产品价格下杀0.3美元,力守8051 MCU城池
近年来,马达控制一直是众家MCU业者所急欲抢攻的市场,Silicon Lab当然也没有置身事外,近期所推出的F85x/6x MCU,就是针对该市场而来,该产品具备高速的8051核心,较其他同类型MCU速度快50%。此高效能为客户带来更精准的脉宽调变(PWM)、强化的马达控制效率以及为各种马达速度执行更复杂演算法的能力。同时,F85x/6x MCU也支援了3个独立的高精确度PWM通道,其具有内建的过电流保护/故障检测能力。

值得一提的是,Silicon Lab也将先前导入32位元MCU产品线的Crossbar架构,开发人员能够基于他们的应用需求和布线设计自行定义周边和接脚位置,而不需担心接脚冲突。创新的Crossbar架构简化了PCB布线、减少了PCB层数,后透过接脚的化减少了设计时间和系统成本。此一架构在各家MCU产品线中,可以说是拥有相当的设计弹性与灵活度。在大量售价的情况下,低价格可达0.3美元。

在开发工具方面,Silicon Lab提供了免费的Keil开发工具,这也包括新型的F85x/6x系列产品。针对Silicon Labs 8位元MCU的PK51专业开发套件支援具有扩充记忆体和指令集的新元件。没有时间或代码大小限制、免费提供的Keil工具包括为使用Silicon Labs MCU产品和Microcontroller Studio提供的各种建构工具,例如汇编器、C语言编译器、代码连接器/定位器和物件转换器。另外也提供C8051F850-B-DK开发套件提供设计人员评估硬体和开发代码所需的所有资源,包括C8051F850测试板、USB除错器/编程器、电源、电缆、快速入门指南和可免费下载的软体工具。











标签 MCU 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网

更多新闻