• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

100G持续放量部署 华为连续十五季度领跑 (1)

来源:ofweek
时间:2013-08-05

分享至:
2013年Ovum一季度研究报告出炉,本季度亮点仍然是 100G 市场的持续增长。报告指出,100G市场规模环比增长4倍,单季度增长24%,超过4亿美金;滚动四季度同比增长4倍,首次突破10亿美金。

一季度光网络整体市场收入达到31亿美元,滚动四季度保持在145亿美元, 华为 以22%的全球份额连续十五季度领跑。Ovum预期,光网络整体行业将重新迎来增长的契机,2013年全年市场规模将比2012年增长2%。

由于全球范围100G持续放量部署,华为依然以很大优势领跑,Ovum报告显示华为2012年全球100G市场份额达32%。今年华为在国内市场收获颇丰,在海外也赢得了意大利TISparkle、阿联酋电信、新加坡电信、巴西Vivo、印度Tata、波兰Polkomtel等诸多100G合作建设项目。

光通信 技术瞬息万变

如今光通信技术已经成为了整个信息和通信行业的基础架构,光通信的发展直接决定了信息和通信行业的发展进度。实际上,如果没有十年前的10G光通信技术的发展成熟,就不会有今天快速成长的固定宽带、流媒体业务。

在上世纪末,光通信产业一度以为2.5Gb/s是 光纤 传输的极限。但是市场对带宽的渴求远远超出了人们的想象。前北电首席执行官罗世杰(JohnRoth)掀起的“光纤革命”把人类带入了10G时代,这场革命与思科的“路由器革命”、爱立信的“手机革命”齐名,让北电一度占据了90%的10G市场。

“21世纪初,华为加强海外市场的开拓,以的SuperWDM(无电中继5000公里的传送)进入海外市场,在10G市场发展的中后期赢得了诸多海外客户的认可,为华为赢得光网络市场奠定了稳定的基础。”华为传送网产品线总裁王维滨在接受飞象网记者采访时表示。

在21世纪的前十年间,流媒体、移动宽带、物联网以令人吃惊的速度成长起来,深刻地改变着人们的生活。据统计,目前骨干网流量的年增长率超过了50%,对于承载这一切的高速光网络而言,10G再也无法满足网络的渴求。

与此同时,光通信技术的发展和集成电路技术的发展越来越紧密,摩尔定律让芯片数字化处理能力保持飞速发展,加上相干光接收技术的进步,使得软判决FEC在100G高速传送上的应用成为可能,100G长距传送技术也变得越来越成熟,基于电子技术的OTN各种颗粒的交叉能力越来越强,这一切为100G规模商用铺平了道路。

2010年,与100G有关的ITU-T标准、IEEE标准以及OIF标准相继完成,标志着100G已经做好了标准上的准备。

标签 100G 华为 光通信 光纤 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台

更多新闻