• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

新唐科技NuMicro™微控制器家族新成员登场

来源:21ic
时间:2013-08-05

分享至:
新唐科技 于ARM® Cortex™-M0 32位 微控制器 NuMicro™ 家族中推出新成员–M058S系列。M058S系列之功能建立在广受好评的MINI51与M051™系列成功基础之上,除了提供MINI51所有功能外,系统频率从24MHz提升至50MHz、内建有8通道12-bit A/D、I/O 扩充至55管脚, 提升MINI51与M051™系列在I/O的需求。M058S提供3种包装:QFN33、LQFP48與LQFP64,其中QFN33与LQFP48脚位兼容于MINI51与M051™系列。M058S系列丰富的外设串行通讯接口 (UART、SPI、I2C)可减少外围零件、缩小PCB Size及降低成本,并内建高精准度的系统频率振荡器,非常适合各式工业产品、消费性产品等应用。

由于高性价比产品越来越受市场重视,M058S系列正好提供使用者一个具有优异性价比的产品解决方案。M058S系列的特点在于全系列工规 (-40~85℃)、工作电压2.5~5.5V、55个I/O并将功能复用极大化、快速12-bit A/D及多组PWM、内建高精准度RC振荡电路、内建32位乘法器、巢状中断控制结构NVIC、32 KBytes程序閃存(Flash ROM) 、独立4 KBytes在线升级閃存(ISP ROM)、4 KBytes数据存储器(RAM);周边整合1组UART、1组SPI、2组I2C、4组32位定时器(Timer)、看门狗(Watchdog Timer)、低压重置、掉电检测功能等。M058S整系列功能涵盖面广,可满足不同档次产品需求,例如RF模块、工业控制、数据收集器、消费性产品等。

开发工具方面,新唐提供易于操作、功能完备的NuTiny-SDK-M058S软硬件开发环境,开发软件可使用IAR EWARM 或Keil™ RVMDK来进行,硬件则可以使用M058S Tiny Board来完成。此外,客户尚可搭配新唐提供之专属 ISP(In System Program)或 ICP(In Circuit Program),透过在线或脱机刻录,直接对产品做在线更新,增加生产的灵活度与便利性。

目前新唐M058S系列已量产,提供的封装有M058SZAN QFN33 (5mmx5mm)、M058SLAN LQFP48 (7mmx7mm) 与 M058SSAN LQFP64 (7mmx7mm)等三种选择。

新唐科技将持续扩展MCU产品线,提供极具竞争力之低功耗、高性价比32位微控制器,以满足广大客户的需求。

标签 新唐科技 NuMicro™ 微控制器 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台

更多新闻