• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英特尔真的已经击败ARM了吗?

来源:eefocus
时间:2013-08-02

分享至:

新加坡联合早报称Chinglish中式英文冲击传统英文,其中登的一句话亮点十足: Many people think they are full of niubility and like to play zhuangbility, which only reflect their shability and erbility.

英文再翻译成中文就是:很多认为自己很牛逼的人通过一而再的装逼充分显示出了他们的傻逼加二逼。

周三都来了,周五还会远吗?正能量来了:


人生,就如三极管,快乐时工作在放大区,失落难过时处于截止区,每天都要设置合适的静态工作点,调整好自己的心态,使自己开心快乐起来!(@Altera官方微博)

手势输入、体感操作的创新小公司有很多家,现在前景如何?且看这两家电子巨头的动作:

@TECH2IPO:【 英特尔 确认4000万美元收购手势操作公司Omek Interactive】Omek Interactive 公司的手势识别追踪技术基本是软件技术,但其可对范围内的其他公司出品的硬件进行支持。前不久,Omek Interactive 在台北电脑展上展示了该公司在 Windows 8 平台的手势操作技术。

---英特尔下手了!无疑,手势操作将是未来PC和移动平台上的新亮点,但手势操作也是众多创新技术公司瞄准的方向,一个0mek Interactive被收购,千万个手势输入公司要冒出来了。

@爱范儿:【苹果计划收购以色列体感操控公司PrimeSense】苹果正计划花费 2.8-3 亿美元收购微软早期Kinect技术支持团队——以色列半导体公司 PrimeSense。如果收购成功,PrimeSense 将激活苹果家庭电视交互方式,Apple TV实现体感操作和手势控制不是梦想。

----体感操作和手势控制,不仅是Apple TV啊。智能手机、平板电脑、Mac电脑,都能添加亮点。

@中国新能源网官方:【美研发丁烷燃料电池USB充电系统】固态氧化物燃料电池工作原理目前,智能手机以及平板电脑的普及确实改变了人们的移动娱乐生活,但是从另外一个角度来看,电池续航问题始终是制约这类设备性能和功能发展的一大因素。尽管之前也有人提出使用燃料电池技术来制作大容量的。

----手机电脑上会用燃料电池吗?小便表示非常地担心和忧虑。公司会不会除了早上要打卡上班,还要额外增加安检设备来保障同事们的安全?

@芯闻联播:【英特尔真的已经击败 ARM 了吗?】近媒体大肆报道安兔兔(AnTuTu)的基准测试结果和ABI Research公司的一份声称“英特尔应用处理器(Atom Z2580)性能完胜英伟达(Nvidia)、高通和三星处理器”的报告。这种笼统的说法基本是在宣称:英特尔已经在非常重要的高端智能机上?

----就一个安兔兔跑分,英特尔就击败ARM,我晕!真担心这个消息是安兔兔放出来的,想让自己也卖一个91无线这样的好价钱。

@WeiPhone:【宏碁放弃Thunderbolt转而支持USB 3.0】去年宏碁成为个支持英特尔Thunderbolt超高速接口的 Windows PC厂商,而如今却放弃 Thunderbolt 选择了 USB 3.0。宏碁作出该决定的原因是:USB 标准得到了业界的广泛支持,且功能强大。同时,Thunderbolt 的成本更高。

----USB 3.0是PC接口的选择,也会成为移动终端接口的选择。在消费电子产品设计得越来越薄的情况下,少一个外接端口不仅是成本的问题,也是产品工业设计的重要考量。一山不容二虎,除非一公一母。

@雷锋网:【用户该从Android机转到Lumia 1020吗?】很多人都会问诺基亚的41M Lumia 1020 会不会成为好的智能手机,特别是Android用户。也许你会说“我用Android蛮久了,也不想挪到Windows Phone平台上去,但是1020的摄像头真的太具魅惑力了,如果…… ” 那你该不该选Lumia 1020呢?

----转是不可能的,但试着用一下还是可以的。当作是买个带电话或平板功能的数码相机呗。

@于清教:【 锂电 需求爆发或在明年通讯基站储能新能源车】成本的下降将是一个稍漫长的过程。如果Tesla的技术、设计理念、商业模式等,能够实现在全球电动车领域的扩散,那么纯电动时代的“锂”想将有望提前到来。

----新能源汽车、新能源技术就靠Tesla了,真的。

标签 英特尔 ARM 锂电 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网

更多新闻