• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Atmel 新款M0+核MCU SAM D20 整合多项特性

来源:21ic
时间:2013-07-31

分享至:

爱特梅尔( Atmel )推出全新 Atmel SAM D20,是以 ARM Cortex-M0+ 处理器核心为基础的新系列嵌入式快闪微控制器中的首款产品系列,锁定家庭自动化、消费、智慧型计量和工业应用。

新产品系列充分发挥了爱特梅尔在微控制器发展所累积的二十年经验,以及该公司易于使用且建基于AVR和ARM产品的成功经验,再结合创新的和经过验证的技术,包括带有爱特梅尔事件系统(Event System)的智慧周边设备以及用于按键、滑动式控制钮和转盘功能及接近感测的电容式触控支援。

SAM D20系列还有版本Atmel Studio和Atmel Software Framework的支援,后者是一整合式的开发平台,可用来开发以Atmel ARM Cortex-M和Atmel AVR MCU为基础的应用及除错。

爱特梅尔的SAM D20 Cortex-M0+ ARM-based系列整合了多项备受业界欢迎的特性,包括高精度的12位元类比和内部振荡器、多达八个的16位元计时器/计数器、即时性能、周边设备事件系统,以及灵活的时钟选项和睡眠模式。

新元件还包含了串列通讯模组(SERCOM模组),可以从应用进行配置,以当作USART、UART、SPI和I2C使用。新系列中的每款器件包含了四到六个SERCOM模组。新器件的设计还考虑到了器件之间的移植要简单而直观,因此它们具有相同的周边设备模组、十六进位相容代码、引脚相容的移值路径,以及线性位址映射。

该产品系列支援按键、滑动式控制钮和转盘触控功能以及接近感测,无需外部的元器件,并且包括具有32、48和64引脚封装选择和16到256KB快闪记忆体的14种新元件。

为了加速设计,爱特梅尔现在可提供售价为39美元的SAM D20 Xplained PRO评估工具套件,该套件具有64引脚、256KB SAM D20器件以及编程器/除错器和硬体,用于评估处理器和周边设备。Xplained PRO套件还带有预载入的软体,可轻松地重新编程、除错和进行原型设计,无需任何额外的工具。

Atmel已与国内的IC元器件分销商、纳斯达克上市公司签署分销协议,授权后者为其中国区分销商。用户可以通过联系科通集团,来获取Atmel SAM D20的样片、评估工具以及技术支持。

标签 Atmel M0+核MCU SAMD20 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网

更多新闻