• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

TI推出低成本Hercules LaunchPad评估平台

来源:21ic
时间:2013-07-31

分享至:

德州仪器 ( TI ) 宣布为其倍受欢迎的微控制器 (MCU) LaunchPad 系列新添成员。该款 Hercules ™ LaunchPad 是低成本的 Hercules MCU 评估平台 ,可提供一款入门级选项帮助开发人员熟悉 TI Hercules MCU,评估 MCU 性能与安全特性。

TI Hercules LaunchPad 是一款模块化快速启动评估套件,包含开发板、USB 线缆以及文档。板载评估与所包含的 Hercules MCU 演示有助于深入了解 Hercules MCU的高级安全特性。Hercules LaunchPad 提供两种型号:一种基于 Hercules TMS570LS04x MCU ,另一种基于 Hercules RM42x MCU 。基于 ARM® Cortex™-R4 的双锁步 Hercules MCU 适用于需要符合 ISO 26262 与 IEC 61508 等行业安全标准的安全关键型汽车、工业以及医疗应用。

TI MCU LaunchPad 产业环境包括 MSP430™ LaunchPad、C2000™ LaunchPad、Tiva™ C 系列 LaunchPad 以及推出的 Hercules LaunchPad,可通过众多已提供的 BoosterPack 扩展板 实现高度的灵活性与可扩展性。这些 BoosterPack 不但可实现更高的功能性,而且还可加速设计与探索进程。设计人员不仅可通过 TI 免费软件、工具与文档快速启动开发,而且还可通过 大型社区 共享设计构想,实现实践协作。

Hercules LaunchPad的特性与优势:

可帮助客户评估 Hercules MCU,充分满足其与诸如 IEC 61508 与 ISO 26262 等功能安全性标准相关的安全关键型应用需求;

可采用 40 引脚 BoosterPack 排针进行扩展,将 MCU 引脚引出实现高度的设计灵活性;

提供额外排针空间,可实现对所有 MCU 引脚的连接;

包含开发板以及功能演示、USB 线缆与快速入门指南,可为直接创新评估实现跨越式起步;

该电路板通过 USB 供电,集成板载 XDS100v2 JTAG 仿真器、LED 灯、光传感器以及 SCI 至 PC 串行通信端口,可实现高度的设计灵活性;

提供评估软件,包含 Hercules MCU 安全演示,并且可通过可下载主机图形用户界面 (GUI)选择和运行演示;

通过教育 BoosterPack、带加速计的插件模块、LCD 显示屏、三色 LED 以及其他特性提供演示所需的软件驱动器,可帮助用户熟悉 MCU 输入输出 (I/O) 接口的其它特性;

支持基于 Eclipse 的 TI 版本 Code Composer Studio™ 集成型开发环境 (IDE),可简化开发;

提供 HALCoGen 下载 — 这款基于 GUI 的代码生成工具可帮助开发人员在 Hercules MCU 平台上快速启动代码开发。

供货情况与订购

TI Hercules TMS570LS04 MCU LaunchPad (LAUNCHXL-TMS57004) 与 Hercules RM42x MCU LaunchPad (LAUNCHXL-RM42) 现已开始通过 TI estore 提供。此外,设计人员还可为其不断增长的 TI MCU LaunchPad 产品阵营新增 MSP430、C2000 以及 Tiva C 系列 LaunchPad 与 BoosterPack: www.ti.com/herc-launchpad-pr-lp 。一旦设计人员使用 Hercules LaunchPad 熟悉了 MCU,他们就可充分利用各种其它 Hercules MCU 工具 ,将设计方案推向新高。

标签 TI Hercules LaunchPad 评估平台 大联大采购 大联大代购 Element14采购 Element14代购 Future采购

更多新闻