• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

低价不低效 ST MCU为何投向ARM怀抱?

来源:21ic
时间:2013-07-31

分享至:

在 MCU 市场上一片 ARM 声四起,在相关厂商过度ARM化的情况下,的确也使得市场产品的区隔性变小,原因是大家都用ARM,自然看起来产品都一样。这时候,如何打出差异化大旗,让自家产品与众不同,也成为市场胜出关键。

ST产品行销经理杨正廉指出,过去ST以8051为核心的STM8系列8位元MCU,主力放在消费市场应用。只不过ST在2007年推出了采用ARM Cortex-M3 的STM32 F1微控制器之后,在ARM核心的优势主导下,也让ST的市场排名大幅前进。吃下ARM的这颗定心丸之后,也让ST乐于继续以ARM Cortex M核心,打造新的STM32产品线。

杨正廉说,尽管ARM架构有其优势存在,然而市场上MCU厂商普遍都开始采用ARM核心,使得产品间的差异性不大,导致原本的优势也成为缺点。要改正这样的缺点,致力于产品的差异化就变得非常重要。

目前采用ARM架构的MCU厂商多半都会让自家产品的推出更与众不同。ST除了针对MCU产品设计,拥有即时性、低功耗、新封装、高整合之外,更拥有完整的开发工具与软体。杨正廉认为,MCU产品市场饱和,而其嵌入式的特性,使得完整的开发环境将拥有优势更大市场优势。

目前ST的MCU产品线已经拥有包括STM32 F1、F2、F4、L1、W等,而目前ST也开始以Cortex-M0的STM32 F0系列入门级MCU,来取代8位元市场。目前为了能满足更多客户的需求,ST在既有的M0产品线中,推出「超值型」MCU产品线,同样也是采用Cortex-M0,操作时脉同样也是48MHz,但在大量订货时,低价格可达到0.32美元。杨正廉强调,尽管ST以极低价格推出MCU,但效能或是周边介面等完全没有打上一点折扣。

标签 ST MCU ARM Element14代购 Future采购 Future代购 国外代购 国外采购

更多新闻