• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

加入低价战局 ST发售0.32美元32位元MCU

来源:21ic
时间:2013-07-31

分享至:

意法半导体( ST )发表售价达0.32美元32位元微控制器(MCU)。继英飞凌(Infineon)、恩智浦(NXP)及飞思卡尔(Freescale)之后,意法半导体亦推出首款价格逼近8位元的 32位元MCU --STM32F030,并具备入门级32位元MCU中少见的功能,藉此大幅提升该款产品的性价比,准备大举抢攻8位元MCU市场。

意法半导体微控制器产品部产品行销经理Patrice Hamard表示,该公司借重制程、封装及测试化的组合,开发出超低价入门级32位元MCU,准备积极抢攻8位元市场版图。系统客户经常面临效能和成本难以取舍的头痛问题,因此该公司发布兼具8位元价格与32位元性能优势的低价32位元MCU,助力系统业者设计出不牺牲产品性能,又具成本竞争力的方案。

据了解,囿于成本限制,过去市面上入门级32位元MCU鲜见搭载内部即时时脉(RTC)、五条直接记忆体存取(DMA)通道及业界安全标准的功能,而意法半导体基于Cortex-M0核心开发的STM32F030则全数配备上述功能。

由于STM32F030支援五条DMA通道,可同步进行快闪记忆体代码执行与DMA资料传输,有助于简化应用开发,提高效能;另配备的业界安全标准功能,包括硬体随机存取记忆体(RAM)同位元检查、时脉安全系统(CSS)、循环冗余校验(CRC)等。

Hamard指出,意法半导体新发布的超低价32位元MCU除具备市面上入门级32位元MCU少有的功能外,亦支援丰富的周边,有助吸引更多既有采用8位元或16位元MCU开发产品的系统商青睐,扩大该公司在入门级32位元MCU的市占。

据悉,STM32F030主要系瞄准家电、工业控制及消费性电子应用,其配备家电应用所需的功能,如12位元类比数位转换器(ADC)、计时器、RTC及内部整合电路(I2C)快速模式等;以及工业控制应用必备的工业标准通讯介面和RTC精准度达0.95ppm要求;另有消费性电子应用常见的高解析度多媒体介面(HDMI)消费性电子控制(CEC)通道支援。

标签 低价战局 ST 32位元MCU 国内代购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购

更多新闻