处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

固网接入市场继续下滑 华为中兴阿朗三强称霸 (1)

固网接入市场继续下滑 华为中兴阿朗三强称霸 (1)
来源:ofweek 时间:2013-07-25
读者已从各个角度领教了通信市场各个领域你死我活的激烈竞争,部分厂商甚至被逼到了利润的连缘点。近日,市场研究机构Ovum提供的2013年第1季度 FTTx 、DSL及CMTS市场数据再次验证了时事艰难,报告作者、Ovum负责 光器件 研究的首席分析师朱莉·昆斯特勒(Julie Kunstler)表示,三大市场的下滑将贯穿整个2013年。

下滑成主基调: PON 仍是细分市场

从Ovum的统计数据看,2013年第1季度的全球固网接入设备营收继续下滑,仅13亿美元,相比去年同期的18亿美元下滑幅度明显。CMTS及PON ONT 出货量的上涨抵销不了DSL及PON OLT 端口的出货量的下滑,DSL和PON设备较低的平均销售价格也抑制了总体营收。

2013年第1季度,市场年度总收入继续下滑,PON营收环比下滑了27%,同比下滑21%;DSL营收环比下滑27%,同比幅度则高达40%;CMTS营收环比上涨了10%,同比则下滑9%。

PON设备仍然是规模的细分市场,考虑到西欧的宏观经济状况,FTTx、DSL和CMTS的下滑态势将持续整个2013年,亚太仍处于FTTx的部署周期,但PON和DSL的平均销售价格都在下降。

ADSL出货量的急剧下降无法与VDSL增长形成抵销,ONT出货量会继续保持增长,因为用户正在向FTTx网络迁移,特别是中国市场。但是,价格压力将继续拉低PON销售额。CMTS出货量环比保持增长,但同比是下降的。市场积极的一面是,中国市场正在大量部署10G EPON设备。

朱莉预测,固网接入设备营收的下滑将持续整个2013年,原因在于日本和韩国的FTTx网络建设已经成熟,中国市场的增长也趋于平缓,因此OLT出货量增长有限。

市场格局稳固: 中兴 华为 阿朗 三强鼎立

在PON领域,华为收获市场份额,三菱份额丢失;华为、中兴和阿尔卡特朗讯三家共占据了PON总体营收的70%以上,占据了82%的出货量,他们也是FTTx PON市场份额百分比超过两位数的仅有的三家厂商。

一季度,华为和阿尔卡特朗讯分别赢得2%和0.6%的新增市场份额,中兴丢失0.6%的市场份额,这些变化归因于EPON OLT端口出货量的下滑,过去几年,中兴在这一领域保持了收入和出货量的领导地位。

烽火的市场份额也下滑了0.4%,面临着与华为、阿尔卡特朗讯激烈竞争。其他的厂商如三菱、住友、富士通,市场份额都有下滑,这反映了日本FTTx网络部署已走向成熟。住友已在日本以外的市场销售FTTx PON设备,预计今后4个滚动季度将取得良好成绩,继而带来市场份额的变化。