处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

德州仪器DLP微投影导入车用HUD

德州仪器DLP微投影导入车用HUD
来源:与非网 时间:2012-03-20

数位光源处理(DLP)微投影将在抬头显示器(HUD)市场大展身手。由于DLP微投影技术可适用于各种设计型式的挡风玻璃,因而开始受到车厂青睐,宾士(Mercedes-Benz)和奥迪(Audi)等汽车大厂,更在2012年消费性电子展(CES)中,展出搭配DLP微投影抬头显示器的概念车款,成为展场上的目光焦点。

德州仪器(TI)DLP亚洲区业务总监黄志光表示,目前市面上车用抬头显示器多以液晶显示器(LCD)为主,但LCD只能以平面显示内容,难以因应汽车挡风玻璃凹凸不平的表面,而DLP微投影却能配合弧形玻璃呈现三维(3D)画面,突破投影萤幕材质的限制。 

德州仪器DLP亚洲区业务总监黄志光表示,DLP微投影晶片组导入车用抬头显示器,可望开辟顶级车市场商机。
此外,DLP微投影技术画质也较清晰并能呈现全动态影像,甚至在弧形玻璃显示下能有2.5D的立体效果,且引擎关掉后,所有画面也随即关闭。 

黄志光指出,采用德州仪器DLP微投影的抬头显示器,系以背投光源方式将画面投影到前方挡风玻璃上,可投影距离为15公尺。除能显示仪表板上的数字,如车速、油耗等完整资讯外,还能加入导航功能,让驾驶者在留意前方路况下取得导航指示,消除以往必须低头才可检视导航机的不便,增进行车安全。 

不仅如此,DLP抬头显示器还能呈现彩色内容,并可在软体支援下播放多媒体档案,同时具备手势动作侦测功能,毋须触碰面板,即可一边开车一边翻新画面或调高音量,彻底颠覆过往驾驶者的使用经验。不过,DLP抬头显示器应用还须经过汽车相关规范认证,预估还须3~5年产品才会问世。 

DLP技术系以微机电系统(MEMS)原理来处理光的开关,可涵盖的光波范围十分宽广,包括紫外线、红外线等肉眼不可见光线,因此能在不同产品应用上大放光芒。据了解,目前德州仪器在全球已有超过二百五十家客户正在研发新的应用产品,除了汽车电子外,还包括工业、医疗和安全监控市场,预期搭载微型反射镜元件(DMD)方案的不同产品将会陆续上市。 

黄志光预估,2012年全球DLP微投影晶片组的出货量可望从2011年的两百多万增长至四百多万件,预估2015年更将达到两千多万件的规模;将可带动德州仪器在全球DLP市场的占有率自2011年的53%,上升至2012年的60~70%。 

值得一提的是,为加速DLP应用开枝散叶,德州仪器日前亦推出DLP LightCrafter平台,这项开发工具能使研发人员将光源应用于工业、医疗、安防及科学仪器等相关产品领域。透过使用随插即用的通用序列汇流排(USB)应用程式介面及易用的图形使用者介面,得以轻而易举地创建、储存与显示高速图形序列,协助工程师开发各种应用产品,进而增进DLP微投影市场的发展。