• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

库克笑了:iOS移动互联网流量超Android两倍

来源:腾讯科技
时间:2013-07-23

分享至:

据国外媒体报道,投资公司Piper Jaffray分析师吉恩·蒙斯特(Gene Munster)称,7月份头3周,苹果 iOS 占到70个移动网站流量的63%, Android 的份额为28%。

通过对70个移动网站的流量进行统计,蒙斯特的团队发现,与过去4周相比,iOS的互联网流量份额增长2.6个百分点至63%,Android的互联网流量份额增长0.2个百分点至28%。

蒙斯特在周一发布的投资报告中列举了iOS互联网流量的三大原因。

首先,iPhone占到AT&T季度智能手机销量的80%,占到Verizon第二季度智能手机销量的50%,蒙斯特称,他认为iOS是美国用户多的智能手机平台。

其次,蒙斯特还认为,与Android用户相比,iOS用户“更频繁”地使用他们的手机。

后,iPad提升了iOS的互联网流量份额,通常情况下,平板电脑使用的互联网流量超过智能手机。iPad的市场份额超过Android平板电脑。

iOS真的是美国用户多的智能手机平台吗?至少一份研究报告给出了否定的答案。市场研究公司Kantar Worldpanel ComTech 7月8日发表报告称,3、4月份Android占到美国智能手机销量的52%;同期内iOS市场份额为41.9%。市场研究公司ComScore的数据显示,在截至5月份的3个月中,Android和iOS市场份额分别为52%和39%。

标签 iOS Android Element14采购 Element14代购 Future采购 Future代购 国外代购

更多新闻