处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Power Integrations与高通合作开发快速充电技术

Power Integrations与高通合作开发快速充电技术
来源:EEWORLD 时间:2013-07-19

美国加利福尼亚州圣何塞,2013年7月18日讯 – 用于高能效电源转换的高压集成电路业界的Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出款AC-DC墙插式充电器接口IC – CHY100, 移动设备 设计师可利用它设计出基于 高通 (纳斯达克股票代号:QCOM)Quick Charge 2.0协议的充电器。Quick Charge 2.0于今年早些时候发布,它可以使用户的充电速度比传统技术快75%。

与Power Integrations的AC-DC开关IC结合使用,CHY100 IC集成了所有必需的元件,能够将Quick Charge 2.0平台的功能增加到AC-DC墙插式充电器。CHY100可以检测到支持Quick Charge 2.0的设备(如手机)所发出的指令,然后调整AC-DC墙插式充电器的输出,使设备的电池获得更大的功率输入。当插入不支持Quick Charge 2.0协议的用电设备时,CHY100 IC可自动禁止高压/大功率输出,以确保充电安全。测试表明,采用大容量电池的智能手机使用Quick Charge 2.0充电器充满电只需一个小时的时间 – 与充电时间通常为四小时的传统定压充电器相比,其优势不言而喻。

高通公司产品管理总监Abid Hussain表示:“我们于今年早些时候推出了Quick Charge 2.0计划,终我们选择Power Integrations作为我们的首席战略合作伙伴。我们感到非常高兴的是,他们能够在不到六个月的时间内交付符合规范、可随时生产的AC-DC墙插式适配器专用IC,使OEM厂商和适配器制造商能够立即实施Quick Charge 2.0。高通的Quick Charge 2.0可以将移动设备的充电时间缩短75%,它将很快成为整个手机和平板电脑行业内的新标准。”

Power Integrations首席执行官Balu Balakrishnan补充道:“高通公司的Quick Charge 2.0技术对移动设备用户而言代表着重大的进步。随着移动设备的耗电量越来越大,OEM厂商开始纷纷设计容量更大、更持久耐用的电池。遗憾的是,由于标准型墙插式充电器的功率输出能力有限,使得充电时间变得更长,从而增加了用户停用设备的时间。高通公司的Quick Charge计划有助于解决充电瓶颈,我们很高兴能参与其中。”

CHY100 IC适用于智能手机、平板电脑、上网本、数码相机、Bluetooth®附件以及USB功率输出端口等应用。

关于Power Integrations

Power Integrations, Inc.是一家提供用于高压电源转换系统的高性能电子元器件的供应商,总部位于美国硅谷。该公司所推出的集成电路和二极管可帮助包括电视机、PC、家电、智能电表和LED灯在内的大量电子产品设计出小巧紧凑的高能效AC-DC电源。CONCEPT的IGBT驱动器系统可提高大功率应用的效率、可靠性和成本效益,其应用领域包括工业电机、太阳能和风能系统、电动汽车和高压直流输电等。自1998年问世以来,Power Integrations的EcoSmart®节能技术已节省了数十亿美元的能耗,避免了数以百万吨的碳排放。由于该公司的产品对环境保护的作用,Power Integrations的股票已被归入到NASDAQ® Clean Edge®绿色能源指数、The Cleantech Index®及Ardour Global IndexSM下。