处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

瑞萨LED驱动器IC安装空间缩小40%

瑞萨LED驱动器IC安装空间缩小40%
来源:华强电子网 时间:2012-03-15

 

瑞萨电子(RenesasElectronics)推出全新发光二极体(LED)驱动器IC-R2A20135SP。这款的驱动器IC系列产品是专为高准确度、高效率LED灯光系统所设计,采用晶片式调光功能,并可将所需的安装区域缩小40%,成为LED照明设备制造商的理想解决方案。

  

瑞萨电子亦推出搭载新驱动器IC的R2A20135EVB-ND1评估板,协助系统设计人员进行开发。此外,瑞萨电子并提供高效能功率金属氧化物半导体场效电晶体(MOSFET)系列,可与LED照明系统的驱动器IC搭配,做为采用此二类型装置的套装解决方案。

  

2011年瑞萨电子开始量产高效率R2A20134LED驱动器IC,除了具备高功率系数、能执行如LED开关切换功能外,更专为可内嵌于LED灯管用途所设计。其驱动器IC可使LED照明系统的规格进一步缩小且提升效能,在新推出的R2A20135SP装置中并增加了TRIAC调光支援。整合调光功能后便不需专用的外接电路,省去所需的电路板空间与材料费用。

  

调光功能其实是一个传导角(ConductionAngle)侦测电路,可侦测专门调整亮度的传导角资讯,并反映于LED灯管的输出电压。新的R2A20135SP内建此一功能,与使用前一代瑞萨电子R2A20134装置的设计相较,可节省40%的外接可调光电路空间,不仅能使系统规格更加精简,且由于所需的电路元件减少,还可节省系统开发成本。

  

当LED亮度改变时电流变化便相当明显,因此在量产可提供稳定照明的照明系统时,必须将电流变化降到低。新的R2A20135SP装置可将电流控制的参照电压从旧版瑞萨电子相容产品的0.6伏特降到0.2伏特,将电流的不一致性从15%降为6%。电流控制准确度提升后,便可提供更一致的LED亮度,减少电流调整所需的流程数量。

  

瑞萨电子也将提供搭载TRIAC调光支援功能的LED控制电路评估板做为开发工具,以支援整合新R2A20135SP的系统设计。此评估板的效率比使用TRIAC调光器高出85%、功率系数达0.9以上,且总谐波失真(THD)为20%以下,可望提升LED照明系统的电源效率。

  

将新的R2A20135SP装置应用至使用非隔离方式的LED照明系统时,可降低电压精度(VDSS),使系统设计人员将600伏特功率的MOSFET更换为瑞萨电子低成本的功率MOSFET,如RJK4532DPD、RJK4532DPH、RJK4002DJE,将VDSS降至450伏特以下。