• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

意法半导体推出仅售32美分的32位单片机

来源:EEWORLD
时间:2013-07-16

分享至:

“自从2007年 意法半导体 正式推出ARM内核的单片机后,我们的MCU部门从一个很小的部门成长为意法半导体的核心部门,而同时我们在单片机领域的全球排名也得以不断提升。”意法半导体微控制器产品部产品市场经理Patrice Hamard介绍到。

目前,意法半导体已推出了七大产品线,拥有351个引脚兼容产品,“我们为客户提供了的服务,包括广阔的产品线覆盖,以及长达十年的供货周期承诺。”Hamard表示。

谈到目前的单片机市场,Hamard表示一方面出货量增长很快,尤其是32位单片机市场。不过与此同时,随着市场进入者的增多以及客户的要求越来越严苛,产品的售价越来越低,这对供应商来说,也就意味着竞争压力越来越大。

但在Hamard看来,这并不一定是个坏消息。为了更大范围的扩展32位单片机市场,意法半导体近推出了32美分的采用Cortex-M0的STM32F030 ValueLine产品。“8位市场足够庞大,我们希望客户可以在8位的价格上采用32位单片机,这让我们有信心扩展32位低端产品的市场布局。”Hamard表示。不过与此同时,其也强调意法半导体并不是主动掀起价格战,而是“给现有的客户更灵活的空间,使客户可以以相对较低的价格升级其系统至32位。”

意法半导体大中华与亚太区微控制器市场及应用总监James Wiart也表示:“意法半导体很清楚8位市场对于资源和成本的敏感性,所以我们创造了F0系列产品。”Wiart进一步解释到,“由于我们在ARM单片机上的持续投入,因此我们才有能力进一步减少生产成本。”

意法半导体PATRICE HAMARD、JAMES WIART及中国区微控制器市场部经理曹锦东

Wiart表示,STM32F030并没有在外设、架构和硬件等方面有大幅度的缩水,只是对部分外设进行裁剪,保留了内部时钟,硬件RAM,CRC以及看门狗等,比如STM32F050产品的内置振荡器精度为1%,而030变为5%,缩短了测试时间,也就压缩了成本。同时,ValueLine系列产品只针对部分更受市场欢迎的F050产品系列进行缩减。

Wiart同时强调,“意法七大单片机产品线都拥有相同的DNA,尽管内核不同但可以保证整个产品系列的兼容性和差异性。”

值得注意的是,此次伴随着产品的发布,意法同时公布了新的开发工具合作伙伴Coocox,这是一家隶属于e络盟的免费开发工具供应商,进一步降低产品的设计开发成本。“我们正在构建属于自己的良好的生态系统,和ARM更广泛的生态系统不同,我们会根据MCU市场的特性,选择不同的合作伙伴进行深入沟通。”Hamard表示。

实际上,STM32F030 ValueLine产品并不是意法的条超值产品线,作为STM8 ValueLine产品的定义者Hamard来说,ValueLine,这个意法半导体首创的概念,“就像是给发动机添加了涡轮增压,加速MCU市场的快速发展。”Hamard总结道。

标签 意法半导体 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购

更多新闻