• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

1.2GHz芯片OS+7系统+黑莓两款新机上市

来源:手机中国
时间:2011-08-12

分享至:

据外媒报道,由加拿大运营商Bell公司定制的黑莓Bold 99004G和黑莓Torch 9810 4G两款手机,今天在加拿大本土上市。其实,早在5月初,黑莓发布Bold 9900 4G的消息早已见于各大手机网站,新上市的这两款黑莓手机,都搭载了的BlackBerry 7 操作系统,配置非常抢眼。

其中,黑莓Bold 9900 4G采用了黑莓的标志性设计——直板全键盘,另外还配备了一块2.8英寸,480 x 640分辨率的触摸屏。它搭载的是一颗主频达1.2GHz的CPU,同时配合768MB的运行内存,相信BlackBerry 7 的运行会相当流畅。

而黑莓Torch 9810 4G的配置也不逊色,除了同黑莓Bold 9900 4G一样,采用BlackBerry 7 操作系统,1.2GHz的CPU主频,768MB的运行内存,500万像素的摄像头外,黑莓Torch 9810 4G还是一款采用了3.2英寸VGA级(分辨率640×480)触摸屏的滑盖全键盘手机。

黑莓Bold 9900 4G在加拿大运营商Bell公司网上商城的三年合约售价是169.95美元,而黑莓Torch 9810 4G三年合约售价是149.95美元。

 

标签 1.2GHz芯片OS 7系统 黑莓 芯片代购 小批量芯片 ICKEY

更多新闻