处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ADI解读放大器市场策略——更精密更快速

ADI解读放大器市场策略——更精密更快速
来源:EEWORLD 时间:2013-07-09

1965年,MIT的两位同学Ray Stata与Matthew Lorber创立了 ADI ,同年发售了公司个 放大器 ,model 101以及其他几款放大器,凭借着这几款放大器产品,ADI创立的首年,就实现了超过50万美元的总收入。自此,也确立了ADI在放大器上的领导地位。

图:ADI首年发布的线性放大器产品系列

那么,现在放大器的技术进展如何了呢?

日前,ADI公司线性产品部市场经理韩凌瑄与ADI线性产品部应用工程师郭剑,共同为大家介绍了目前线性放大器的技术及市场进展。

“放大器就像眼镜,有时候负责放大物体,使眼睛看得更清楚,有时候负责隔离,保护眼睛的安全。”韩凌瑄讲到。

图:利用AD8332,可以使超声图像更为真实

如图所示,为何利用AD8332的超声图像可以呈现如此清晰?“主要源于VGA极低的本地噪声、整个增益范围内恒定的噪声以及极小的延迟变化。”韩凌瑄表示,“当信号很大的时候可以把增益调低,但为了保证信号处理的时候是同一强度,因此需要

韩凌瑄介绍了放大器的具体选型,“对于高速放大器,客户一般比较强调3db带宽,但客户也需要注意增益的概念,因为增益是在3db开始递减,所以需要带宽是信号源的十倍才可以保证在有效范围内增益是平滑的。又或者对于速度要求不快的场合,负载有可能是电容,这时需要关注快速建立时间等其他因素。同时对于精密放大器,增益带宽积、失调电压、共模抑制比等影响不同场合的应用,因此看似很简单的放大器,却拥有各种各样丰富多彩的指标,而选择哪一款产品,完全取决于应用中对于种种因素的综合判断。”

目前高性能放大器市场总体规模约为13亿美元,其中通信与工业分别占1/3左右,谈及ADI如何在放大器市场中占据领导地位,韩凌瑄表示共有四点原因,包括工艺技术、设计经验、应用知识以及产品/测试工程设计。

也正因此,ADI近期推出了多项创新的技术产品,包括噪声低、零温漂放大器ADA4528,H类VDSL驱动器,世界上噪音低的高温仪表放大器AD8229等等。

而谈及未来的业界趋势,韩凌瑄表示,产品设计将迈向更高的性能指标、更高的稳定性以及更优异的设计环境。

因此ADI近两年来,除了继续产品研发之外,也在大力改善设计环境及设计工具。 “中国中小型客户不太善于利用设计工具或者仿真工具进行评估,他们往往采用传统的板子来调试,这样无论在设计时间还是开发成本方面,都是不划算的。而我们则会尽量帮助客户改变他们的设计习惯,这也是我们重要的工作之一。”郭剑表示。