处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

莱迪思推出升级版HDR-60摄像机开发套件

莱迪思推出升级版HDR-60摄像机开发套件
来源:华强电子网 时间:2012-03-08

莱迪思半导体公司在2月28日至3月1日于德国纽伦堡举办的嵌入式世界展上,宣布发布升级版莱迪思HDR-60摄像机开发套件,新增加了Helion的图形用户界面(GUI)。

莱迪思HDR-60摄像机开发套件初于2011年2月发布,这款可全面量产的开发套件使用了LatticeECP3™FPGA系列。预载入了由莱迪思合作伙伴Helion GmbH提供的带有即插即用的评估版图像信号处理(ISP)流水线,该开发套件有助于缩短嵌入式摄像机应用的设计周期。该IP可实现每秒60帧的1080p性能,拥有2D降噪和高动态范围(HDR)。开发套件外形大小符合市售摄像机外壳尺寸并能够同时支持两个传感器,开发套件可实现快速评估和高清HDR摄像机样机的设计,适用于安防、交通控制、视频会议和汽车应用。所有购买的客户可免费获得原理图和布局文件,进一步加快产品上市时间

现在推出的莱迪思HDR-60展示了由Helion开发的一个新的图形用户界面,使其更便于客户评估和IP配置。客户将能够改变对象的亮度、速度和自动曝光算法,选择手动和自动调节白平衡,红蓝比例可控制,快速更改gamma和CCM值,调整叠加对象的位置和透明度。

“作为业界的成像解决方案供应商,我们很荣幸能与莱迪思一起合作。我们为代莱迪思HDR-60摄像机开发套件提供了行业的成像IP核,现在我们又提供了功能齐全的图形用户界面,增强了用户的设计体验”,Helion的首席技术总监,Arndt Bussmann博士说道,“之前,我们的ISP使得莱迪思HDR-60的客户可以灵活地将所需的IP与LatticeMico32™微处理器相结合。现在,新的图形用户界面满足了客户的期望,通过一个易于使用和灵活的接口,配置和设置IP进行评估。我们很高兴能够为LatticeECP3器件进一步改进我们的IP。在我们实验室的测试机上,使用不同厂商提供的不同FPGA运行我们的代码模块,可以看到在图像信号处理应用方面,LatticeECP3在速度、低门数量、低成本、低功耗方面。”

图形用户界面可用于Windows和Linux平台,并支持不同的传感器,包括Aptina AR0331和MT9M024等。从2012年3月19日起,莱迪思的客户可以从莱迪思网站免费下载HDR-60图形用户界面,下载网址为//www.latticesemi.com/hdr60。

“LatticeECP3 FPGA系列加上我们的开发套件和参考设计,提供了一整套高清摄像机应用的快速开发解决方案,将设计时间从数周数月减少至数天”,莱迪思半导体公司垂直市场高级经理,Niladri Roy 说道,“新的图形用户界面使得工程师的工作更方便,并且在提供便捷的同时,提高了设计精度,进一步改善了用户体验。