• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

WP8手机新旗舰!诺基亚Lumia925开箱图赏【组图】

来源:ofweek
时间:2013-07-08

分享至:
作为老牌手机厂商,虽然 诺基亚 的成绩大不如从前,虽然Windows Phone 8手机远没有Android和iOS设备受欢迎,但芬兰厂商的每一款新机都会吸引无数消费者的目光。今天小编拿到了 Lumia 925 ,该机堪称是WP8阵营新旗舰。

配置方面,Lumia 925相比于此前的Lumia 920并没有特别明显的提升,外观变化也不算很大,主要是在后盖设计和摄像头方面。

诺基亚Lumia 925采用了4.5英寸触摸屏,分辨率为1280X768像素,332PPI;处理器为高通骁龙MSM8260A双核芯片,主频1.5GHz;机身存储采用了1GB RAM 和 16GB ROM的组合方式;电池容量2000mAh;摄像头采用前置130万和后置870万的组合方式,F2.0大光圈,夜景拍摄能力仍然特别强。

[next]

[next]

[next]

标签 诺基亚 Lumia 925 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索

更多新闻