处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

中国TD-LTE终端芯片市场加速启动:高通博通等国外厂商占主导

中国TD-LTE终端芯片市场加速启动:高通博通等国外厂商占主导
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-07-08
  • OFweek 电子工程 网讯: 国内的4G市场正在加速启动,年底前牌照就可能会发放。在4G大幕即将拉开的前夕,手机芯片厂商摩拳擦掌,跃跃欲试,这块巨大的市场蛋糕让人垂涎欲滴。尤其是国外芯片厂商,想凭借自己的技术优势抢食更多份额。在国内厂商对五模10频尚感头痛之际, 高通 又推出了七模全覆盖的芯片产品,这对国内芯片厂商来说可不是好消息。

    业界担忧高通一家独大

    高通在QRD(高通参考设计)峰会上推出的RF360前端解决方案,首次实现单个终端支持所有LTE制式和频段的设计,支持七种网络制式(FDD、TD-LTE、WCDMA、EV-DO、CDMA 1x、TD-SCDMA和GSM/EDGE)。高通技术公司产品管理高级副总裁罗杰夫表示,根据高通目前的设计方案,可以在手机中做到三卡三待、甚至四卡四待,合作伙伴可以在产品中随意设计卡槽的分配。

    这意味着在未来的4G、3G并存的市场中,各种模式的切换将变得更容易。令人担心的是这些产品的价格。在QRD峰会现场,一名手机厂商负责人不无担忧地说,大部分专利掌握在高通手中,导致支持多种模式的芯片价格不菲。

    博通 也是动作频频,博通产品市场资深总监迈克尔·西维洛说,博通已经推出了型号为BCM21892的LTE芯片,体积比业界其他解决方案小35%,支持TD-LTE、FDD-LTE、HSPA+、TD-SCDMA、EDGE/GSM五模。

    国外芯片厂商动作频频,国内厂商则较为平静,按照这一发展趋势,国外芯片厂商将占据国内 TD-LTE终端芯片 市场的主导地位,这也是业内人士颇为担忧的事情。

    英特尔 携22纳米逆袭

    尽管在移动芯片市场只有2%的份额,但是在技术方面,英特尔一点也不怵高通。英特尔方面称,基于22纳米的芯片组已经在平板和超级本上使用,今年下半年,22纳米手机芯片组也将问世。相对于高通目前的28纳米工艺,可体现出制程方面的优势。

    同时,芯片性能重新成为各厂商比拼的焦点。高通骁龙的800处理器支持4k超高清视频的播放和拍摄,采用DTS-HD和杜比数字增强版音频,支持5500万像素摄像头和2560×2048屏幕分辨率,以及1080p高清Miracast无线显示。

    博通的芯片除了结合5G WiFi、全球认证NFC技术以及高级室内定位技术等功能之外,其VideoCore多媒体支持“dual HD”功能,为智能手机和具有Miracast功能的大屏幕(比如电视)提供同步高清输出等等。