处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

泰克公司的下一代70GHz示波器将采用IBM的9HP硅锗芯片制造技术

泰克公司的下一代70GHz示波器将采用IBM的9HP硅锗芯片制造技术
来源:电子工程网 时间:2013-07-05
新高性能 示波器 系列同时向电源高端测试应用提供信号保真度改善

泰克公司日前宣布,其下一代高性能实时示波器将采用IBM的 9HP 硅锗 ( SiGe ) 芯片制造工艺。IBM的第五代半导体技术与早前宣布的正在申请专利的异步时间插值 (Asynchronous Time Interleaving) 技术将使新示波器带宽达到70 GHz并实现信号保真度改善。

工作速度达350 GHz的9HP是业内种具有90nm BiCMOS密度并提供比当前的180nm或130nm SiGe芯片更高的性能、更低的功耗和更高集成度的SiGe技术。泰克是SiGe芯片的长期采用者,用它持续提供业内表现和精确的示波器。

泰克的下一代高性能示波器将于2014年发布。新示波器具有70 GHz实时带宽和在未来继续提高的潜力,它将提供400 Gbps和1 Tbps光通信和第四代串行数据通信等应用所需的性能和信号保真度。示波器技术这一进步是泰克对创新的承诺和多年来保持业内研发投资水平之列的直接结果。

“通过延长我们与技术IBM的长期合作关系,泰克继续挑战高保真、高速数据采集系统的性能极限。提早采用9HP技术使我们的工程师能够探索创新架构和一度认为不可达到的性能”,泰克公司首席技术官Kevin Ilcisin表示,“先进的9HP SiGe BiCMOS技术提供了更快切换速度、高集成度和低噪声,使我们的下一代高性能示波器能够满足客户的需求。”

改善信噪比
除了利用9HP提供的优势,泰克即将推出的示波器还将受益于使用异步时间插值技术来改善信噪比,从而超越一些厂商目前采用的频率插值方案。在传统的频率插值方案中,信号采集系统中的每个模/数转换器 (ADC) 只能“看”到部分输入频谱。如果使用异步时间插值技术,则所有模/数转换器都能看到具有完全信号路径对称性的完整频谱。这提供了交错架构带来的性能提升,但不会有影响信号保真度。如欲了解更多信息,请下载新白皮书“实时示波器带宽扩展技术”。

投资保护
过去十年间,泰克公司一直希望对串行标准的带宽支持达到适当的水平,并且积极加入IEEE协会、PCI-SIG、SATA-IO和USDB-IF等机构。泰克高性能示波器投资保护计划旨在帮助客户经济地升级到更高性能的示波器平台。感兴趣的客户可联系其泰克客户经理来讨论将来的升级计划。