处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

惠普重新加入全球智能手机市场 正研发新产品

惠普重新加入全球智能手机市场 正研发新产品
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-07-01
  • OFweek电子工程网 讯:北京时间7月1日消息,据Indianexpress网站报道, 惠普 正在考虑重新加入全球智能手机竞争,准备推出一种给消费者带来“差异化体验”的新手机。

    惠普亚太及日本区打印及个人系统部门消费者PC系统兼媒体平板业务部高级总监YamSuYin对印度报业托拉斯说,惠普正在把重点放在平板电脑、笔记本电脑以及一体机等产品方面。

    当问及智能手机是否属于这个重点的问题时,YamSuYin回答说:“这个答案是肯定的。但是,我不能提供一个时间表。如果我们说不,那是愚蠢的。惠普必须加入这个竞争。”

    惠普在2010年4月用12亿美元收购Palm的时候曾对智能手机生态系统下了很大赌注。但是,这种基于webOS操作系统的设备却没有成功。看到苹果和三星利用智能手机推动销售的强劲增长,惠普似乎也要抓住这个机会。

    据市场研究公司IDC称,2013年全球智能手机出货量将达到9.588亿部,比2012年的7.225亿部增长32.7%。IDC还预测2013年智能手机出货量将首次超过功能手机,占全球手机出货量的52.2%。

    IDC预测称,2013年新兴市场占全部智能手机的出货量的比例将从2010年的43.1%提高到64.8%。

    一旦进入 智能手机市场 ,惠普将与苹果和三星等的厂商竞争。这两家公司占全球智能手机市场份额的50%以上。

    当问到惠普是否能够弥补失去的时间时,YamSuYin说,迟到了,你就必须创建一套不同的价值前提。还有许多能够做的事情。现在还不晚。当惠普推出智能手机的时候,这种智能手机将提供一种差异化的体验。