处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

富士通推出下一代多模多频单芯片收发IC

富士通推出下一代多模多频单芯片收发IC
来源:华强电子网 时间:2012-03-01

 

富士通半导体(上海)有限公司今日发布其下一代单芯片2G/3G/4G收发器MB86L11A。该款多模多频芯片支持LTE(FDD和TDD)、HSPA+、WCDMA、GSM、EDGE、EDGE-EVO、CDMA以及TD-SCDMA等所有模式。新品样片将于2012第二季度开始供货。

 

“富士通MB86L11A具有先进的性能,且功耗低、占位面积小、API灵活变通,可降低设备的总成本并加快新产品上市时间。如果无线设备供应商计划在各种频段和模式组合下引入带漫游功能的区域设备和全球设备,富士通的这款新收发器将为他们解决重大难题。”富士通半导体亚太区市场部副总裁郑国威先生表示。

 

图:MB86L11A

 

下一代 MB86L11A 2G/3G/4G收发器

 

MB86L11A 2G/3G/4G多模多频收发器具有支持电流损耗和RF参数的基准性能。采用小封装的新品具有许多创新特性,包括强化功率控制、包络跟踪(ET)和天线谐调(AT)功能。包络跟踪技术极大地降低了无线电系统的功耗,同时还能改善发射机效率。天线谐调则优化了天线的整体辐射功率输出。这两个特性将优化移动设备的电池寿命。

 

高级编程接口(API)不仅缩短了工厂量产校准时间,还提供灵活变通的端口映射并增加了定制关键绩效指标(KPI)。除此以外,MB86L11A还采用了富士通首创的SAW-less体系结构,可节省外部低噪声放大器(LNAs)。

 

MB86L11A还具有其他特性,包括发射器上的8个RF输出、IC上的9个直接RF输入和6个分级RF输入,可更为灵活地为不同市场提供所需要的映射端口和频段。该收发器使用公开标准MIPI DigRFSM基带接口,具有DigRF 4G和DigRF 3G接口,可连接既存的2G/3G基带平台和的多模式4G基带。

 

本芯片支持全球范围内的FDD和TDD带域,包括1-21、23-25和33-41。MB86L11A与富士通早期LTE多模多频收发器一样,支持高达20MHz带宽的2G/3G/4G网络。路线图上将来的收发器包括4G LTE优化芯片、3GPP Release 10以及波载聚合兼容的单RFIC解决方案。