• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

微软鲍尔默 后一博上下求索?

来源:OFweek电子工程网
时间:2013-07-01

分享至:
  • 2013年7月1日后将会如何? 微软 高管们正焦急不安,并在扪心自问。

    据国外媒体报道,微软CEO史蒂夫· 鲍尔默 (Steve Ballmer)将于7月1日正式对外公布自己对微软的重大重组计划。上述报道称,鲍尔默在制定重组计划时并没有征求其他高管的意见,仅仅是和自己的一些亲信和董事会成员交换了意见,这让其余高管十分不安。

    笔者采访获悉,上述重组计划包括两个方面:一是管理团队重组;二是业务架构重组。经过此番重组后,微软帝国的权力将重新分配,这是其余高管不安的原因。

    笔者随后向微软中国求证上述消息,相关负责人对笔者表示:“没有关于此消息的回复。”

    此次重组被视为鲍尔默“拯救微软”的又一次努力。事实上,鲍尔默一直在努力,上一次救赎是Windows8的推出。Windows8的推出实际上是一套组合拳,首先,Windows8是全球首款跨设备(跨PC、平板电脑)操作系统,其次,支持ARM指令集架构平台,不再坚持英特尔芯片,后是推出了自己平板电脑Surface(包括Surface RT和Surface Pro)。

    这一努力适得其反。独立IT分析师孙永杰说,这造成了WinTel阵营的“矛盾与冲突”。

    比尔·盖茨、保罗·艾伦、鲍尔默三个人创办的微软公司创造了PC时代的奇迹,成就了一家伟大的公司,但却错失了两个时代,一是互联网时代,二是移动互联网时代。

    前者或可以怨比尔·盖茨,后者却全赖鲍尔默,业务重组是鲍尔默自我救赎,也是后一博。

    Windows8力搏完败

    Windows8曾被视为鲍尔默的后一博,甚至有“如果Windows8不成,鲍尔默将离职”的传言。

    Windows8确实不成功,市场研究公司Net Applications近日发布的全球电脑操作系统报告显示,Windows8的市场增长极为缓慢,目前其份额还比不上被公认的失败之作Vista。

    报告显示,截至5月底,Windows8市场份额为4.27%,Windows 7为44.85%,领跑诸Windows版本,Vista的份额为4.51%,Windows XP的份额为37.74%,鲍尔默寄予厚望的Windows 8排名垫底。

    PC 市场一直是微软的主战场,但微软在这里的表现也不尽人意,除了产品原因之外,也缘于大环境。IDC发布的2013年季度全球PC市场统计报告,其竟然创下了1994年以来同比下降的记录,达到了14%之多,竟然比之前IDC预计的同比下滑7.7%快了1倍。

    孙永杰认为,PC市场销量下滑,微软难掩其责。“因为Windows8没有满足预期,重金营销的超级本质疑声四起,部分消费者选择了持币观望,部分消费者则选择iPad等替代性产品。”

  • 标签 微软 鲍尔默 Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 Digikey代购

    更多新闻