• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

SKNET采用赛普拉斯控制器实现视频捕获系统USB 3.0连接性

来源:EEWORLD
时间:2013-06-28

分享至:

FX3 解决方案让史无前例的MonsterX U3.0R可接受HDMI输入信号
用于高清视频的实时无压缩传输

赛普拉斯半导体公司日前宣布,日本电视和视频产品的主要研发企业之一SKNET公司,在其MonsterX U3.0R外部视频捕获系统中选择了赛普拉斯的EZ- USB ® FX3™ USB 3.0外设控制器。FX3解决方案为MonsterX U3.0R提供了5 Gbps的USB3.0带宽,使之得以捕获高清视频,而无需进行压缩,从而保证视频质量不会下降。这一功能可以允许终端用户捕获并回放清晰的、未经压缩的高清视频图像,无论图像来源是机顶盒,还是媒体播放器、高清摄像机以及游戏终端等。

EZ-USB FX3是业界的可编程单芯片USB3.0外设控制器。它拥有一个完全可配置通用编程接口(GPIF™ II),可配置为8位、16位和32位,数据传输速率可高达每秒400兆字节。GPIF II使得FX3能与任何处理器、FPGA和图像传感器直接通讯。

SKNET公司总裁Seno Kanuru表示:“赛普拉斯的FX3所拥有的顶级性能和灵活性满足了我们对无压缩高清视频质量的设计要求,使得MonsterX U3.0R的开发过程相对容易了一些。对于MonsterX U3.0R来说,我们首次将全高清视频传输到笔记本电脑上,从而使我们进入一个新市场。”

赛普拉斯 SuperSpeed USB业务部高级总监Mark Fu说:“对高分辨率视频应用的需求成为驱动USB3.0市场发展的一个主要因素。我们的FX3解决方案对于此类应用来说是非常理想的选择。SKNET的MonsterX U3.0R开创了一片新天地,它可以从各类资源中捕获高清视频,并可将笔记本电脑带到地方进行观看。我们高兴地看到,FX3的可编程性和灵活性帮助我们的客户加速了产品上市进程,同时,这一单芯片解决方案还使产品的尺寸实现了小化。”

关于EZ-USB FX3
EZ-USB FX3能为任意系统添加SuperSpeed USB3.0的连接性。它在同一芯片中囊括了ARM9 CPU内核及512KB RAM,具有200MIPS的计算能力,适用于需要进行本地数据处理的应用。此外,FX3还具有与SPI, UART, I2C 及 I2S等串行外设相连的接口。 简而言之,FX3提供高度的灵活性和集成功能,能使开发人员为几乎任意系统添加USB3.0的连接性。

EZ-USB FX3现已量产,封装为121焊球 BGA,尺寸为10 mm x 10 mm x 1.2 mm ,管脚间距为0.8毫米。

标签 EZ-USB FX3 SuperSpeed USB Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购 E络盟采购

更多新闻