• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

NFC让“笨”设备轻松上网

来源:电子工程网
时间:2013-06-28

分享至:
提起 NFC ,我们一般都会联想到手机支付。把手机变成钱包或票据的确是NFC通俗易懂、贴近普通消费者的应用。其实,NFC还有另一种不那么通俗的应用:帮助“笨”设备上网。

在这个网络无处不在的年代,作为一个有用的人,不上网是不行了;而作为一个有用的设备,不上网同样也是不行了。就像笨人上网有困难一样,笨设备上网也有困难,尤其是上无线网络。笨设备指的是那些人机界面非常简单的设备,比如音响和打印机。用蓝牙来让音响播放音乐、用Wi-Fi来让打印机来打印文件是件很诱人的事,但为它们设置无线连接可能是件很费力的事。

好消息在这里。德州仪器(TI)近推出了一款动态 NFC 应答器 RF430CL330H,可简化笨设备的上网问题。RF430CL330H是一种动态RFID标签,配备这种应答器的设备可接收带NFC功能的手持设备(如手机)发来的蓝牙或Wi-Fi设置参数信息,实现轻松上网。假设一台打印机和一部路由器都带有RF430CL330H应答器,你先用带有NFC功能的手机贴近路由器读取密码,然后再贴近打印机写入密码,任务就完成了。


打印机与路由器在智能手机的帮助下实现配对

除了帮助设备联网,NFC动态标签还可以用作服务接口,便于设备的固件更新、读出配置数据和故障诊断。你需要的仅是一部支持NFC的手机。

RF430CL330H的特性如下:
•NFC 标签4 类
•符合ISO14443B RF 协议标准
•I2C与SPI 接口
•固定功能ROM 代码器件
•存储NDEF 消息的3KBSRAM
•中断寄存器与输出引脚可提示NDEF 读写完成
•NDEF 结构的自动检测
•RF 唤醒
•14 引脚TSSOP 封装


RF430CL330H动态NFC应答器框图

为简化NFC 与TI 硬件的配对,TI同时推出了 NFCLink 固件软件库。这是一款模块化平台(固件和硬件),不仅可简化TRF7970A (一款TI早先推出的NFC收发器)与TI 微控制器的推广过程,而且作为一款功能强大的开发工具,可供客户立即使用于其集成产品中。固件以项目库形式提供,可为所有三种NFC 工作模式提供API 协议栈范例。NFCLink 支持各类操作系统驱动器,包括Win8、Win7、Linux 以及Android。NFCLink 现已可供下载:www.ti.com/nfclink。


NFCLink固件软件库简化NFC 与TI 硬件的配对


标签 NFC 物联网 NFCLink 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台

更多新闻