处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

瑞芯微电子发布Android平板电脑的下一代RK30xx平台

瑞芯微电子发布Android平板电脑的下一代RK30xx平台
来源:华强电子网 时间:2012-02-29

中国的半导体公司及移动互联网(SoC)整体解决方案供应商瑞芯微电子,今天发布了其针对大众市场成本效益性Android平板电脑的下一代RK30xx平台。这一新平台基于众多瑞芯微电子已经获得的ARM IP,包括双核ARM® Cortex™-A9 MPCore™处理器、ARM四核Mali™-400 MP GPU、以及用于Cortex-A9处理器的ARM Artisan®物理IP处理器优化包。RK30xx是一个Turn Key解决方案,能够帮助Android平板电脑制造商降低设计复杂性,加快产品上市时间,从而更好地满足快速变化的消费者需求。

瑞芯微电子在移动互联网终端市场的设计经验以及来自ARM的高性能、高效率处理器和GPU技术的结合,使得该平台能够提供令人着迷的3D游戏效果和流畅的高清视频播放,并且具有丰富的存储器接口和外设。

瑞芯微电子首席营销官陈峰表示:“平板电脑市场增长迅速,对于半导体公司提出了越来越高的要求,需要他们提供具有成本效益的解决方案,不但能够维系图像、视频和游戏性能的逐步提升,同时还要保持功耗效率。同ARM的合作关系使得我们能够利用ARM已经得到证明的移动互联网技术,提供高性能、低成本和便于设计的平台。这一Turn Key解决方案非常适合我们的客户用于他们基于Android的平板电脑产品。ARM Cortex-A9处理器和处理器优化包的结合,保证了在快的时间内,以低的功耗实现的性能。瑞芯微电子已经能够以40纳米 LP工艺提供一个高效的处理器实施。

ARM执行副总裁兼处理器部门总经理Mike Inglis表示:“ARM致力于为我们的合作伙伴提供先进的处理器、GPU和物理IP技术,帮助他们通过复杂且智能的系统应用实现创新,例如移动互联网。我们很高兴看到瑞芯微电子能够选择ARM IP,用于创新的、下一代的RK30xx平台。瑞芯微电子的解决方案已经被广泛运用在移动互联网产品中。我们期待他们在Android平板电脑市场能够继续取得成功。”