处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

从凌动处理器看英特尔移动市场 (1)

从凌动处理器看英特尔移动市场 (1)
来源:ofweek 时间:2013-06-26
说起来,Intel进军手机行业已经有一段时间了,虽然上市的X86手机数量不多,却也给行业造成了一些影响。目前Intel移动市场的主力是凌动Z2580,下面我们寄来说说这颗处理器,以及对 英特尔 X86手机的一些看法。

■双核凌动™处理器平台(研发代号:Clover Trail+)

从架构上说,Clover Trail+仍然使用Medfield平台,但增加了第二个CPU核心(并启用超线程),大幅改进GPU性能,引入了Clover Trail中采用的增强版内存控制器。而相对Clover Trail来说,CT+的改进主要在GPU方面。对CPU来说,CT+采用的仍然是32nm Atom核心,每核心双线程(整个芯片共4线程)。Intel指出重新设计的22nm架构计划在今年圣诞假期推出,换而言之,2013年Intel的 智能手机 系列就要靠Z2580打天下了。

基于X86架构的双核Z2580、Z2560、Z2520内置LPDDR2双通道内存控制器,可支持2GB内存容量,支持1066 MT/秒 (533MHz)的数据速度;图形核心采用了SGX 544MP2,Intel这次的GPU频率设置非常大胆,Z2520中的544MP2运行频率为300MHz,而Z2580则可以飙到533MHz。SGX 544MP2支持OpenGL ES2.0, OpenVG 1.1标准,分辨率支持1920x1200并且可以硬解1080P高清视频。

基于X86架构的Z2580处理器据称无论是性能还是功耗都已经可以和主流 ARM处理器 相媲美,目前的凌动双核平台已经首先在联想IdeaPhone K900上亮相,采用5.5英寸全高清屏幕,F1.8焦距镜头1300万像素的后置摄像头,开卖2999元,还算是可以接受的价格,只不过……怎么样说呢,基于X86的安卓平台,目前在一些软件的兼容性上还有待加强。